China - Chinese

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

出行, 和PM2.5无关!

汽车太多、尾气太大,PM2.5让你受不了?
驾驶电动车, 来一次真正的绿色出行!

爱沙尼亚已在推广电动汽车方面走在世界前列。ABB正在帮助它建立全国快速充电桩网络,以消除电动汽车驾驶者的“里程焦虑症”。

近年来,电动汽车在主流汽车市场中已占有一席之地,但是在节能和环保上的优势并没有让电动汽车获得广泛认可。它面临的主要挑战之一是驾驶者的“里程焦虑症”,即驾驶者对驾驶途中电池耗尽时无法充电的担心。现有的电动汽车行驶里程在80-150公里范围内。

当电动汽车充电的试点项目开始在一些国家试行时,弹丸之国爱沙尼亚已全力以赴。这个波罗的海共和国已建立起一个覆盖全国的快速充电桩网络。事实上,其主干道沿线上每50公里以内即设有一个快速充电站,这样,驾驶者在国内任何地方驾驶电动汽车都而无需担心电池枯竭。

8小时才能完成充电是人们不愿购买电动汽车的主要原因。但是现在情况已经发生了很大变化:使用ABB直流充电桩,充电时间缩减到15-30分钟!这正是爱沙尼亚政府依靠ABB建起欧洲最大电动汽车快速充电桩网络的原因。到年底,爱沙尼亚主干道沿线上每50公里便有一处快速充电桩。届时,爱沙尼亚将大步迈向2020年大幅减少二氧化碳排放的目标。

电动汽车车主可以使用传统的住宅插座在夜间为汽车充电,而快速充电桩只需15-30分钟就能将电池充满80%。目前,160个快速充电桩已安装在爱沙尼亚140多个不同的地点,分布在高速公路沿线,购物中心、加油站和停车场附近以及其他便利位置。

ABB在2011年与爱沙尼亚签署合同,提供和安装充电桩、建立快速充电网络,同时还为其提供网络运营支持服务(NOC)。 NOC的IT主干架构为网络中的每个充电桩提供在线支持功能,例如远程支持、管理和服务、智能软件升级等。爱沙尼亚的电动汽车充电基础设施建设项目是世界上第一个拥有网络连接方案专业支持的全国性项目。网络连接方案是这种大规模项目不可或缺的重要组成部分。

ABB设立了一个区域性的支持中心,用于ABB和当地工程师之间进行专业知识和技能的交流,以满足充电桩安装和后续服务的需要。爱沙尼亚的快速充电网络已于2012年秋季正式上线。

爱沙尼亚社会事务部部长承诺将采购500辆三菱iMiev电动车。爱沙尼亚政府已经承诺到2020年增加交通领域可再生能源的利用,并正在制订激励政策,以增加私人电动汽车数量。