China - Chinese

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

风和日丽的日子里,为人民服务!

靠天吃饭? 这也是需要高科技含量的!

大都市需要充足的电力供应来维持运转。这些电力往往从几百甚至上千公里外的发电场所远距离输送到城市。

这个400兆瓦风电场坐落于离岸130公里的北海之中。由于风力发电替代化石燃料发电,该项目预计每年可以减少150万吨二氧化碳的排放量

ABB采用高压直流(HVDC)输电技术将这座世界上距离陆地最远的离岸风电场接入电网。尽管高压直流技术50多年前就已经出现,但是直到10年前ABB在该技术的基础上研制出轻型高压直流(HVDC Light)技术,建设远距离海上风电场才成为可能。

"智能电网"将构建一个更可靠、更灵活、更安全和更高效的电力网络。

德国计划到2020年有20%的电力来自可再生能源,这一数字在2007年仅为14%。去年,风电已经占据德国可再生能源发电量的40%,但陆上最佳风电场地业已开发殆尽,于是,德国风电开发运营商把目光投向海上。

海上风电场的最大优势是风力资源丰富,其平均风速可以比陆地高出20%,产生的电力可比陆上多出70%。

ABB是世界风机生产领域最大的电气元件与服务供应商

三相交流输电技术可以经济有效地把近岸小型风电场接入电网,而轻型高压直流技术则被公认为连接远海风电场的理想技术。

采用轻型高压直流技术,人们能够完全控制电力供应,因此风电场不稳定的间歇性供电也不会扰乱电网。轻型高压直流输电系统传输效率很高,即使是长途输电,电力损耗也非常低。

此外,BorWind1项目通过采用无油水下电缆把电力输送到岸边,再利用地下电缆传输到内陆75公里处的变电站,可以进一步降低对环境的影响。这个拥有80台风机的电场计划于2009年投入使用。

尽管目前离岸风电的装机容量还比较小,但是其增长速度高于陆地风电。2006-2007年间,国际能源署风能委员会中的20个成员国离岸风电装机容量增加了26%,而同期陆上装机容量只提高了21%。