China - Chinese

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

光明,随风而至!

一阵海风吹过, 点亮万户千家!

ABB向荷兰-德国输电系统运营商TenneT提供技术,帮助他们以最小的环境影响将世界距离陆地最远的离岸风电场并入德国电网。

这个400兆瓦风电场坐落于离岸130公里的北海之中。由于风力发电替代化石燃料发电,该项目预计每年可以减少150万吨二氧化碳的排放量

ABB采用高压直流(HVDC)输电技术将这座世界上距离陆地最远的离岸风电场接入电网。尽管高压直流技术50多年前就已经出现,但是直到10年前ABB在该技术的基础上研制出轻型高压直流(HVDC Light)技术,建设远距离海上风电场才成为可能。

依靠ABB技术,风电场才得以迈向远离陆地的大海深处

德国计划到2020年有20%的电力来自可再生能源,这一数字在2007年仅为14%。去年,风电已经占据德国可再生能源发电量的40%,但陆上最佳风电场地业已开发殆尽,于是,德国风电开发运营商把目光投向海上。

海上风电场的最大优势是风力资源丰富,其平均风速可以比陆地高出20%,产生的电力可比陆上多出70%。ABB是世界风机生产领域最大的电气元件与服务供应商

三相交流输电技术可以经济有效地把近岸小型风电场接入电网,而轻型高压直流技术则被公认为连接远海风电场的理想技术。

采用轻型高压直流技术,人们能够完全控制电力供应,因此风电场不稳定的间歇性供电也不会扰乱电网。轻型高压直流输电系统传输效率很高,即使是长途输电,电力损耗也非常低。

此外,BorWind1项目通过采用无油水下电缆把电力输送到岸边,再利用地下电缆传输到内陆75公里处的变电站,可以进一步降低对环境的影响。这个拥有80台风机的电场计划于2009年投入使用。

尽管目前离岸风电的装机容量还比较小,但是其增长速度高于陆地风电。2006-2007年间,国际能源署风能委员会中的20个成员国离岸风电装机容量增加了26%,而同期陆上装机容量只提高了21%。

ABB是世界风机生产领域最大的电气元件与服务供应商,可以提供从发电机到紧凑型变电站,再到电网接入设备在内的全套解决方案。

产品和服务