Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

Control Builder

Effiziente Konfiguration

Mit dem Control Builder können Sie Control- und Safety-Applikationen von AC 800M konfigurieren. Der Control Builder stellt neben den mit IEC 61131 kompatiblen Editoren auch den Control-Module-Diagram Editor bereit, der die objektorientierte Konzeption und das objektorientierte Engineering von Control-Applikationen ermöglicht.

Engineering nach IEC 61131-3

Der Control Builder ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Automatisierungslösungen und wiederverwendbare Control-Bibliotheken für den AC 800M Controller erstellt werden können. Die Windows-basierte Umgebung bietet eine breite Palette an Control-Funktionen für den Controller AC 800M von ABB. Der Control Builder unterstützt alle fünf Programmiersprachen nach IEC 61131-3:

  • Anweisungsliste (AWL) – Instruction List (IL)
  • Strukturierter Text (ST) – Structured Text (ST)
  • Funktionsbausteinsprache (FBS) – Function Block Diagram (FBD)
  • Ablaufsprache (AS) – Sequential Function Chart (SFC)
  • Kontaktplan (KOP) – Ladder Diagram (LD)

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Objektorientierte Programmierung mit Control-Modulen

Für Szenarien, in denen die Anlagenplanung auf sich häufig wiederholenden Einheiten beruht, stehen die Control-Module zur Verfügung. Mit Control-Modulen lassen sich benutzerdefinierte Einheiten, beispielsweise Reaktoren, entwerfen, effizient parametrieren und mehrfach instanziieren.

Sofort einsatzbereite Funktionsbausteinbibliothek

Die umfassende Funktionsbibliothek von Control Builder deckt alle Anforderungen ab, angefangen bei einfachen UND-/ODER-Gattern bis hin zu sofort einsatzfähigen, selbsteinstellenden – und auch anpassbaren – PID-Reglern. Ebenfalls enthalten sind Spezialfunktionen für die direkte Verbindung mit geregelten Antrieben und für die einfache Handhabung aller softwarebezogenen Redundanzfunktionen des AC 800M Controllers.

Basisfunktionen lassen sich zur Anpassung oder Konsolidierung mit benutzerdefinierten Funktionen kombinieren. Benutzerdefinierte Funktionen können zur Vereinfachung außerdem zu Bibliotheken gruppiert werden.

Kommunikationsvariablen

Zur Vereinfachung der Konzeption der Applikation und zur Reduzierung des Engineering-Aufwands stehen Kommunikationsvariablen zur Verfügung. Nach der Deklarierung können diese Kommunikationsvariablen in jedem Controller im System verwendet werden, und die Kommunikation wird automatisch im AC 800M Compiler aufgebaut.

Tests und Fehlersuche

Neben der Möglichkeit, die Control-Applikation für Tests und zur Fehlersuche in einem virtuellen „Soft Controller“ auszuführen, bietet Control Builder eine Reihe von Funktionen für Online-Tests, -Einstellung und -Simulation:

  • Status Inspection (Statusüberprüfung): Der Status der I/O-Signale, Variablen usw. kann online überprüft werden. Die manuelle Vergabe von Tags ist nicht erforderlich.
  • Force (Erzwingen): I/O-Signale können ausgewählt und in einen bestimmten Zustand überführt werden.
  • Overwrite (Überschreiben): Alle Variablen können im Rahmen eines einfachen Zyklus überschrieben werden. Nach dem Überschreiben übernimmt das Programm wieder seine Funktion.
  • Tasks (Aufgaben): Im Fenster „Task Properties“ (Aufgabeneigenschaften) können einzelne Abfragezyklen ausgewählt werden.

ABB Ability™ System 800xA Hardware