Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

System 800xA Smart Client – Büroarbeitsplatz

Mehr Zeit für die Datenanalyse dank Zeitersparnis bei der Suche.

800xA Smart Client ist ein echter Thin-Client-basierter Büroarbeitsplatz, mit dem sich nahtlos Daten aus System 800xA von ABB und anderen verbundenen Drittanbietersystemen abrufen lassen. 

Der Smart Client nutzt die erweiterten Automatisierungsfunktionen der System 800xA Technologie und bietet so intelligente Funktionen für Datenzugriff und -anzeige, mit denen es Mitarbeitern in allen Bereichen ermöglicht wird, rasch fundierte Entscheidungen zu treffen, entsprechende Maßnahmen einzuleiten und dadurch die Leistung zu verbessern. Die Anzeigen stehen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Anlage zur Verfügung.

800xA Smart Client ist eine Applikation zur Dashboard-Visualisierung, die Lesezugriff auf System 800xA zur Verfügung stellt und dem Benutzer das Aufrufen von PG2-Grafiken ermöglicht.

Einfache und sichere Bedienung von Smart Client

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kein Programmieraufwand. Über die Bildschirmkonfiguration wählen Sie einfach und effizient die Informationen aus, auf die Sie zugreifen möchten. 

Standort- und zeitpunktunabhängiger Zugriff auf Informationen. Sie benötigen lediglich einen Computer mit Netzwerkverbindung. 

Einfache Bedienung. Smart Client verwendet etablierte Technologien und Software, z. B. Microsoft Excel, Internet Explorer usw. Das vereinfacht die Inbetriebnahme und Sie profitieren schneller von den Vorteilen von Smart Client. 

Optimale Datenspeicherung.
 Trenddaten werden in System 800xA gespeichert, d. h., wenn Sie Informationen mit Smart Client erfassen, werden keine getrennten Datenbanken für Leitsystem (PLS) und Informationssystem benötigt. 

Korrekte Informationen immer verfügbar. Attribute wie Bereichs- und Alarmgrenzwerte werden an einer Stelle konfiguriert. Alle Änderungen in System 800xA werden automatisch auf dem Smart Client Server aktualisiert.

Sicherer und zuverlässiger Umgang mit Daten.
 Smart Client bezieht alle Daten direkt aus System 800xA. Das vereinfacht die Handhabung und bietet mehr Sicherheit im Vergleich zur Speicherung aller Daten in einem separaten System.





 



Die intelligenten Funktionen von 800xA Smart Client erleichtern allen Benutzern die Arbeit. 



Überblick
Daten

800xA Smart Client bietet u. a. folgende Vorteile:

  • Vermeidet doppelten Engineering-Aufwand durch die Nutzung der vorhandenen Datendefinitionen. Alle in System 800xA definierten Informationen, einschließlich Unter- und Obergrenzen, sind nahtlos im System verfügbar.
  • Bietet eine vereinheitlichte Anzeigekonfiguration ohne Programmieraufwand. Zum Konfigurieren der Anzeigen mittels Drag-&-Drop-Komponenten und Informationen dient der Property-Browser von System 800xA.
  • Verhindert zusätzliche Kosten auf Grundlage der Tag-Anzahl, da Informationen aus allen verbundenen Instanzen von System 800xA zur Verfügung stehen.

800xA Smart Client ist die perfekte Lösung für folgende Aufgaben:

  • Aggregieren von Daten und Herausfiltern von Informationen für das Management
  • Verfügbarmachen von Daten aus System 800xA außerhalb des Anlagennetzwerks auf sichere und einfache Weise
  • Sofortiges Anzeigen von Kennzahlen und KPIs der Anlage außerhalb der Warte
  • Analysieren historischer Daten/Ereignisse am PC/Laptop

Smart Client bietet u. a. folgende Funktionen:

  • Thin-Client-basierte Grafikanzeigen: vom Endbenutzer ohne besondere Kenntnisse oder IT-Unterstützung konfigurierbare Bilder
  • Darstellung von Trend-Daten: gestattet die Anzeige einzelner oder mehrerer Trends durch Netzwerkzugriff per Thin Client, u. a. mit der Möglichkeit zur zeitabhängigen, skalierbaren Darstellung und zum Zoomen
  • Statistische Prozesskontrolle (Statistical Process Control, SPC): SPC-Basisfunktionen, einschließlich Darstellung im X-Y-Diagramm, X-Range, X-Sigma, Exponentially Weighted Moving Average (EWMA, exponentiell gewichteter gleitender Mittelwert), Moving Average X, MA-Range/-Sigma
  • Analysen und Berichte zu Alarmen und Ereignissen

800xA Smart Client – Demovideos

Häufig gestellte Fragen zu 800xA Smart Client


Aus welchen Komponenten besteht 800xA Smart Client?

Smart Client Arbeitsplatz:
Der Smart Client Arbeitsplatz bietet Desktop-Visualisierung und Zugriff auf Daten, Trends, Ereignisse und Bedienbilder aus System 800xA.

Smart Client DataProvider:
Beim Smart Client Data Provider handelt es sich um eine kleine Applikation, die auf einem 800xA Knoten installiert wird, in der Regel einem der Application- oder Connectivity Server Knoten. Sie stellt eine Verbindung zwischen System 800xA und der Smart Client Serverapplikation her. Pro System wird nur ein DataProvider benötigt.

Smart Client Server:
Der Smart Client Server liest Daten aus System 800xA aus und sendet sie an die Desktop-Applikation und die Excel-Schnittstelle von Smart Client. Der Smart Client Server wird in der Regel auf einem dedizierten PC im Anlageninformationsnetzwerk (über dem Anlagennetzwerk) angeschlossen, der von den Computern/dem Netzwerk von System 800xA getrennt ist. Die Applikation Smart Client Server ist über eine Netzwerk-Firewall mit dem Smart Client Data Provider verbunden, um die Systemsicherheit und -integrität sicherzustellen.


Welche Applikationen sind im Lieferumfang von 800xA Smart Client enthalten?

Smart Client Desktop:
Die Applikation Smart Client Desktop bietet Benutzern von System 800xA die Möglichkeit, Dashboard-Anzeigen, Trendbilder und SPC-Diagramme zu erstellen und anzuzeigen und PG2-Grafiken von System 800xA zu durchsuchen und aufzurufen.

Smart Client Excel-Schnittstelle:
Die Excel-Schnittstelle ist ein Add-on für Microsoft Excel, das Benutzer die Erfassung von Echtzeitdaten und historischen Daten in Form einer Excel-Arbeitsmappe ermöglicht.

Smart Client Alarm- und Ereignisanalyse:
Diese Funktion beinhaltet Tools für die Analyse der in den Knoten 800xA History oder 800xA Information Manager gespeicherten Daten. 


Wie gestaltet sich die Lizenzierung von 800xA Smart Client?

800xA Smart Client wird für eine bestimmte Installation von System 800xA anhand der Anzahl der gleichzeitigen Smart Client Benutzer lizenziert. Der Smart Client Server, der System 800xA Daten-Provider und die Applikationen sind Bestandteil der Lizenz. Beispiel: Wenn 20 Benutzer für eine Installation von System 800xA Zugriff auf Smart Client benötigen, voraussichtlich jedoch nur jeweils fünf Benutzer gleichzeitig am Smart Client Server angemeldet sein werden, werden für diese Installation von System 800xA Lizenzen für fünf gleichzeitige Benutzer benötigt. 


Können Benutzer 800xA Smart Client von zuhause aus nutzen?

Ja. Wenn ein Benutzer über Fernzugriff auf das Unternehmensnetzwerk verfügt, der in der Regel über eine gesicherte Verbindung wie VPN hergestellt wird, kann er auf den Smart Client Server und damit den Smart Client Desktop und/oder die Smart Client Excel-Schnittstelle zugreifen, die auf einem Laptop oder PC installiert ist.


Ist 800xA Smart Client ein Thin-Client für System 800xA PG2-Grafiken?

Es ist zu beachten, dass es sich bei Smart Client um ein reines Anzeigetool handelt und er daher nicht als Ersatz für System 800xA Produkte wie Remote Desktop, ABB MOD oder Exceed verwendet werden kann, die echte Steuerungsfunktionen bieten. 800xA Smart Client soll als Informationstool in einer Büroumgebung dienen und nicht als Prozessleitstation.

Verwandte Themen