Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Puoi vedere questa pagina in

Il DCS Freelance di ABB garantisce energia pulita in Valtellina

Condividi pagina

Il sistema di controllo ABB gestisce la produzione di energia delle centrali di cogenerazione di Morbegno e Cosio (SO), proprietà di SEM.

Incrementare gli impianti grazie al controllo di processo

ABB fornisce a SEM (Società Elettrica in Morbegno) Freelance, il sistema di controllo ABB affidabile e scalabile.

SEM è una società cooperativa fondata nel 1897 attiva nella produzione e nella distribuzione di energia. Questa società ha sempre riposto particolare attenzione all’ambiente circostante ed alle risorse locali, concentrando le proprie attività nello sfruttamento di energie rinnovabili come l’acqua e nello sviluppo di nuovi impianti ad alta efficienza quale quello di cogenerazione e teleriscaldamento.

Attualmente, SEM distribuisce energia elettrica a circa 13 mila utenze nelle aree limitrofe della zona, per un totale di circa 64 milioni di kWh annui. La società produce energia elettrica attraverso lo sfruttamento di otto impianti idroelettrici situati in Valtellina / Alto Lario della potenza installata di 11 MW. Nel 2002 ha acquisito da Enel la rete locale di distribuzione diventando distributore unico per i Comuni di Morbegno, Cosio Valtellino, Bema e Rasura.

Già nel 2006, anno di costruzione della prima centrale di cogenerazione nell’area industriale di Morbegno, ABB fornisce il sistema di controllo di processo Freelance. Successivamente, nel 2013, il teleriscaldamento si espande a Talamona decentralizzando l’intelligenza dell’impianto con dei controllori di processo distanti 5 Km dalla centrale principale.

Nel 2015, anche la nuova centrale a biomassa di Cosio viene equipaggiata con Freelance di ABB (con nuove CPU AC902F) e collegata all’impianto di Morbegno.

Fatti principali

Industry Energy and utilities
Customer SEM (Società Elettrica in Morbegno)
Country Italy
Solutions

 Freelance Control System

Ingegneria, supervisione e controllo in autonomia

Il vantaggio di questo sistema è l’estrema semplicità di installazione, apprendimento e di utilizzo che lo rende ideale per molteplici applicazioni; da pochi I/O fino a un massimo di 25.000 I/O.

La messa in servizio inoltre, come l’ingegneria, la manutenzione e l’espansione sono facilmente gestibili dagli addetti in sito.

Questo ha dato a SEM la possibilità di ingegnerizzare completamente gli impianti in maniera autonoma, senza necessità di ulteriori interventi esterni.

La semplicità e scalabilità di Freelance hanno fatto scegliere al cliente il sistema di controllo più compatto ed affidabile disponibile sul mercato, beneficiando in termini di investimento e gestione delle centrali, assicurandosi una totale autonomia gestionale.

La messa in servizio inoltre, come l’ingegneria, la manutenzione e l’espansione sono facilmente gestibili dagli addetti in sito.

Il miglioramento dei servizi per la comunità

Incrementando la dimensione e la portata dell’impianto, le centrali SEM per il teleriscaldamento del sud della Valtellina ampliano l’offerta alle comunità circostanti.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un leader tecnologico all’avanguardia nei prodotti per l’elettrificazione, nella robotica e nel controllo di movimento, nell’automazione industriale e nelle reti elettriche al servizio dei clienti nelle utility, nell’industria, nei trasporti e nelle infrastrutture a livello globale. Continuando una storia di innovazione lunga più di 125 anni, oggi ABB sta scrivendo il futuro della digitalizzazione industriale e guidando la quarta rivoluzione industriale e dell’energia. ABB opera in oltre 100 paesi con circa 135.000 dipendenti. www.abb.it


Incrementando la dimensione e la portata dell’impianto, le centrali SEM per il teleriscaldamento del sud della Valtellina ampliano l’offerta alle comunità circostanti.

Per saperne di più su Freelance