France - French

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Transformateurs

ABB a livré l’un des tout premiers transformateurs au monde en 1893. Devenu aujourd’hui leader mondial de cette technologie d’énergie tout à fait indispensable, ABB compte à son actif un nombre d’innovations inégalé en ce domaine.

 


Les transformateurs d’ABB sont présents partout où de l’électricité est produite, transportée et consommée – et notamment dans les centrales électriques et les sous-stations, les gratte-ciel et les centres commerciaux, les navires et les plates-formes pétrolières, les locomotives et les voies de chemin de fer, les parcs éoliens et les champs de panneaux solaires ainsi que dans les usines de traitement de l’eau et des eaux usées.

Ils ont pour principale fonction d'ajuster la tension au niveau requis à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement en électricité, de sorte qu'ils l'augmentent pour assurer le transport du courant à haute tension fourni par la centrale électrique, et l'abaisse pour distribuer le courant aux utilisateurs et consommateurs finaux. 

Ils remplissent d'autres fonctions tout aussi indispensables, à savoir garantir la stabilité du réseau, la fiabilité de la fourniture d'électricité et l’efficacité énergétique, tout en offrant aux clients sécurité, longue durée de vie en service et faible impact environnemental, de quoi répondre à toutes leurs attentes.

En développant de nouveaux matériaux hautes performances et en faisant appel à des liquides isolants ignifuges biodégradables tels que le BIOTEMP®, ABB a réussi à améliorer l’efficacité énergétique, la sécurité et les qualités environnementales de ses transformateurs.

ABB fut l’une des premières sociétés à développer un transformateur, et à l’intégrer à la première ligne commerciale au monde de transport de courant alternatif, une solution inventée par ABB en 1893 pour relier une centrale hydroélectrique à une grande mine de minerai de fer en Suède.

Depuis cette époque, autrement dit depuis près de 120 ans, ABB continue d’améliorer sans cesse les performances de ses transformateurs en développant des technologies et matériaux innovants destinés à accroître leurs niveaux d’efficacité énergétique, de fiabilité et de durabilité.

En plus d’accroître constamment le niveau de puissance de ses transformateurs, qu’ils soient destinés à des lignes de transport de courant continu ou de courant alternatif, ABB a développé toute une série de solutions innovantes : les premières traversées de transformateur au monde de 800 kV CC (pour un système de transport de courant continu de 800 kV en Chine) ; le transformateur sous-marin le plus performant au monde, un transformateur capable de desservir des champs pétroliers et gaziers en mer depuis le fond marin à des profondeurs pouvant atteindre 3 000 mètres ; et des transformateurs à niveau sonore ultra-faible pour des environnements hautement sensibles au bruit.

ABB a également développé des transformateurs de distribution à haute efficacité, de type sec et rempli d'huile, permettant de réduire les pertes énergétiques de 40 à 70 %. Ces transformateurs sont disponibles au choix avec un noyau en acier amorphe ou à grains orientés, et sont remplis d'une huile biodégradable.

En associant ses transformateurs à noyau amorphe à l'huile biodégradable BIOTEMP® ou encore en proposant ses solutions EcoDry, ABB est en mesure d'améliorer l'efficacité énergétique et de minimiser l'impact environnemental en réduisant les émissions de dioxyde de carbone.

S’agissant des anciens transformateurs qui sont en service depuis des décennies, ABB est également capable d’améliorer nettement leurs performances et leur efficacité énergétique tout en allongeant leur durée de vie en service de plusieurs décennies. Avec 55 usines de production de transformateurs et 30 centres de service à son actif, ABB est de loin le premier fabricant de transformateurs au monde et le principal prestataire de services en ce domaine. ABB compte à son actif nombre de réalisations d’envergure :

Les transformateurs les plus puissants au monde

Depuis un demi-siècle, ABB a battu à plusieurs reprises le record du monde du transformateur le plus puissant – depuis les premiers transformateurs au monde pour lignes de transport de courant alternatif de 400 kV et 800 kV conçus respectivement dans les années 1950 et 1960, jusqu’aux transformateurs de courant continu à ultra-haute tension (CCUHT) les plus puissants, qui équipent notamment la ligne de transport d’électricité de 800 kV reliant Xiangjiaba à Shanghaï en Chine, l'une des plus longues au monde. 

Réparation en un temps record d'un transformateur vieux de 40 ans

ABB a réparé et reconditionné des centaines de transformateurs de puissance dans le monde entier, aussi bien sur les sites même de ses clients que dans ses propres centres de service. Parmi les réparations les plus importantes et complexes réalisées par ABB figurent celle d'un transformateur de générateur de 880 MVA âgé de 40 ans, qui était tombé en panne dans une centrale électrique écossaise du groupe ScottishPower. La remise en état de ce transformateur d'un poids de 274 tonnes, fabriqué par une société qui n'existe plus désormais, et d'une conception atypique et extrêmement complexe, a constitué un défi logistique et technique de taille qu'ABB a su résoudre à moindres coûts et en un temps record.

Des transformateurs de traction respectueux de l’environnement

ABB est chargé de fournir des transformateurs de traction écologiques à Siemens après avoir décroché un contrat de fourniture de 38 trains de banlieue Desiro pour le réseau de transport urbain de Glasgow, exploité par ScotRail. Ces transformateurs réduiront l’impact environnemental des trains en utilisant un liquide de refroidissement biodégradable au lieu d'un liquide de refroidissement classique de type minéral et en réduisant leur consommation d’énergie en fonctionnement. Ce projet démontre clairement la capacité des transformateurs d'ABB à rendre le transport ferroviaire plus écologique.

Une alimentation parfaitement fiable pour l’immeuble le plus haut du monde

Au terme de sa construction en janvier 2010, la tour Burj Khalifa de Dubai est devenue l’immeuble le plus haut du monde, avec 110 étages et une hauteur totale de 818 mètres. Afin de garantir une alimentation électrique parfaitement fiable, cette tour est équipée de 78 transformateurs ABB de type sec RESIBLOC® qui sont réputés pour leur fiabilité mécanique exceptionnelle et leur résistance élevée aux courts-circuits. Située juste devant cette tour, la fontaine de Dubaï, qui est éclairée par 6 600 lampes et 50 projecteurs de couleur et projette l’eau à 150 mètres de hauteur, est également alimentée par des transformateurs RESIBLOC. Il s’agit de la plus grande fontaine au monde.


Flux RSS ABB

Événements clients

  • Industrie
  • Événements