Italy - Italian

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Perchè ABB?

Puoi vedere questa pagina in

Realizza il tuo potenziale con un leader mondiale

Con una guida e con spirito di collaborazione non ci sono limiti a ciò che possiamo raggiungere insieme.

Lavorando in ABB avrai la possibilità di costruire i presupposti per creare insieme un mondo migliore. Per unirsi a noi serve intelligenza, integrità, pensiero globale e il desiderio di fare la differenza.
Lavora per obiettivi

Qualunque sia il tuo ruolo, puoi essere certo che stai contribuendo a creare un mondo migliore. Costruendo un impianto energetico in un angolo remoto della terra o migliorando la sicurezza dei lavoratori nelle fabbriche dell’automotive o ancora sviluppando nuove tecnologie per combattere l’inquinamento, il nostro lavoro tocca le vite di milioni di persone.

Pensa globale

Abbiamo unito 136.000 persone che collaborano attraverso oltre 100 paesi nel mondo con un unico obiettivo condiviso: creare un mondo migliore. Diamo valore alle diversità e riteniamo che guardare alle sfide da diverse prospettive sia fondamentale per il nostro successo.

Mettiti alla prova

Vinceremo la sfida di ridurre le emissioni di carbonio? Riusciranno gli impianti intelligenti a generare energia che sia più sostenibile e affidabile?

Come oggi ABB gestisce alcuni dei più sfidanti progetti al mondo, allo stesso modo tu avrai l’opportunità di metterti alla prova, espandendo i tuoi orizzonti e facendo crescere la tua carriera.

Sii pioniere della tecnologia

Estrazione di petrolio a 3.000 metri sott'acqua, motori per la trazione di locomotive, sistemi di ricarica per veicoli elettrici che forniscono oltre 100 kW in pochi minuti - questi sono solo alcuni esempi delle aree in cui lavoriamo e siamo leader.

Per continuare ad essere fra i primi abbiamo bisogno di persone che siano all’avanguardia nelle loro professioni e che abbiano passione per la tecnologia.

Sii un leader collaborando con la tua squadra

Incoraggiamo la leadership a tutti i livelli, stimolando le nostre persone a prendere iniziative, portare avanti idee e guidare la propria carriera. Non solo ci aspettiamo che i nostri dipendenti assumano responsabilità proattivamente, ma spingiamo i nostri talenti a creare qualcosa di più grande di quanto possano realizzare individualmente.

Per concludere, raggiungiamo i migliori risultati comportandoci da leader ma lavorando in squadra.