Italy - Italian

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Le cose che potresti non sapere di ABB

ABB con 40South Energy per le energie rinnovabili: un progetto per un macchinario che sfrutta l'energia delle onde per generare energia pulita dal mare.

I robot FlexPicker di ABB automatizzano la preparazione delle pizze surgelate di Prodal Italia preservando il gusto della tradizione artigianale italiana.

L'interconnessione a 1000 MW più lunga al mondo, SA.PE.I., collega la rete elettrica Sarda con la Penisola Italiana attraverso due cavi sottomarini la cui profondità di 1640 metri costituisce un record mondiale

ABB ha realizzato a Venezia la rete wireless cittadina, un' infrastruttura a banda larga scalabile, affidabile e sicura in grado di supportare il servizio ai 60.000 cittadini e ai 22 milioni di turisti che visitano la città ogni anno

Il sistema di controllo distribuito (DCS) Symphony Plus regolerà il meccanismo idraulico ausiliare che apre e chiude gli argini di navigazione nell'insenatura di Malamocco, per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Gli impianti fotovoltaici realizzati da ABB a Spinasanta, Cardonita e Sughertorto in Sicilia forniranno circa 19 GWh all' anno di energia elettrica da fonte rinnovabile, evitando così la produzione di oltre 9.400 tonnellate all'anno di anidride carbonica, pari alle emissioni di circa 3.900 automobili ad alta efficienza calcolate nello stesso lasso temporale

Nella centrale termoelettrica Enipower di Ferrera Erbognone ABB ha installato un sistema di monitoraggio e controllo delle prestazioni dell'impianto consentendo una riduzione di oltre 4 milioni di metri cubi di gas all'anno

Per garantire la continuità di alimentazione del proprio Data center IT Telecom Italia ha scelto UPS ABB

Nel 2011 con il contratto di assistenza per convertitori di frequenza ABB ha garantito alla sede italiana di Lindt & Sprüngli la produzione di circa 21.000 tonnellate di prodotti a base di cioccolato

ABB ha costruito il sistema di immagazzinamento dell’energia a batteria più potente al mondo che fornisce alimentazione di riserva all'Alaska

La tecnologia FACTS SVC di ABB ha contribuito a migliorare l’efficienza dell’intera rete di trasmissione del Sud Africa

Il sistema ABB i-bus® KNX aumenta l’efficienza energetica del CIRCA, presso la galleria d'arte Jellicce di Johannesburg, controllando l'illuminazione e utilizzando sensori di rilevamento del movimento

Le tecnologie ABB sono installate nella centrale di Itaipù, la seconda centrale idroelettrica al mondo per capacità produttiva, sul confine tra Brasile e Paraguay

La tecnologia per l’automazione ABB i-bus® KNX assicura l’efficienza energetica, il comfort e la sicurezza nelle 499 camere dell’innovativo hotel Yas Marina di Abu Dhabi

ABB ha realizzato il più lungo collegamento UHVDC del mondo creando una superautostrada dell’energia di 2.000 km in Cina

Le tecnologie di ABB per l’energia e l’automazione gestiscono la più grande cartiera del mondo in Belgio

Le soluzioni di motori e azionamenti ABB contribuiscono alla sicurezza degli sciatori sulle Alpi

Le tecnologie ABB spingono la più grande nave da crociera del mondo

ABB ha costruito la più elevata sottostazione al mondo per alimentare l’edificio più alto al mondo, il Burj Khalifa di Dubai

Il sistema di controllo ABB consente di ottimizzare la performance del più grande impianto solare in Spagna

ABB ha fornito l’azionamento più potente al mondo per un laminatoio di rame in Svezia

ABB ha realizzato il più lungo collegamento sottomarino HVDC del mondo tra la Norvegia e i Paesi Bassi

Una complessa applicazione di asservimento robot a una pressa di stampaggio da 5.000 tonnellate realizzata
grazie a RobotStudio.

Il sistema di propulsione di ABB Azipod® può far ruotare una nave di 360° sul suo asse di navigazione per permettere una tranquilla navigazione in alto mare

Le tecnologie di ABB per i quadri di media tensione e le sottostazioni alimentano la prima sottostazione montata su chiatta in India

Le tecnologie per l’automazione di ABB controllano la linea di produzione di carta più grande del mondo