Italy - Italian

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

La Ricerca in ABB Italia

ABB Italia ha una vivace attività di Ricerca e Sviluppo e collaborazioni attive con varie Università.

ABB Italia in particolare ha investito nel 2017 il 3,2% del proprio fatturato in attività di ricerca e sviluppo. Ciò ha portato alla registrazione di 39 brevetti nel corso del 2017.
L'attività di R&D ha portato ABB Italia a conseguire nel 2013 l'assegnazione del Premio dei premi per l'innovazione da parte del Presidente della Repubblica. 

ABB Italia inoltre detiene la leadership tecnologica nel gruppo per quanto riguarda gli interruttori automatici scatolati e aperti di bassa tensione, gli interruttori differenziali modulari, i sensori e trasmettitori di pressione, i quadri di distribuzione di media tensione isolati in aria e gli interruttori di media tensione isolati in gas e in vuoto.

Ha inoltre la responsabilità mondiale per le attività di ricerca e sviluppo dedicate ai sistemi di automazione per la generazione di energia, lo sviluppo, la produzione e la vendita di motori asincroni in media tensione e di grandi macchine a induzione, oltre ad essere Global Technical Service Center per motori e generatori.

ABB Italia è anche centro di eccellenza per la realizzazione chiavi in mano di impianti nel settore dell’oil and gas e di soluzioni di automazione avanzata.

Ospita il centro di competenza per le soluzioni di elettrificazione dei porti (shore-to-ship power), il cui compito è lo sviluppo di pacchetti ingegnerizzati e soluzioni chiavi in mano che siano conformi con le norme internazionali.