Italy - Italian

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Tecnologie ABB per l'efficienza energetica

Una panoramica di alcune delle numerose innovazioni di ABB che aiutano il mondo a utilizzare l’energia in modo più efficiente.

Raggiungere il giusto equilibrio

Quando si tratta dello sviluppo dei prodotti, ABB applica un processo costituito da sette fasi, che inizia con la definizione dell’ambito di progetto e termina con la verifica della corresponsione dei benefici e vantaggi apportati dal prodotto con le attese del cliente e di ABB. L’obiettivo è migliorare il ritorno sugli investimenti per i clienti riducendo il costo totale di gestione, ovvero il costo complessivo: dall’acquisto alla dismissione, compreso l’impatto ambientale.
Sistemi motorizzati

Un’ampia gamma di motori IEC e NEMA a elevata efficienza e azionamenti, progettati per garantire l’efficienza energetica e l'affidabilità operativa in numerosi settori e applicazioni.

Azionamenti

Offriamo un’ampia gamma di convertitori di frequenza in bassa e media tensione che migliorano l’efficienza energetica dei sistemi motorizzati per un'ampia varietà di settori e applicazioni. Oltre al risparmio energetico, gli azionamenti di ABB possono essere collegati a sistemi di controllo per integrare l’efficienza energetica nei processi di automazione.

ABB iBUS KNX

Comandi per case ed edifici intelligenti per illuminazione, protezione dai raggi solari, riscaldamento, ventilazione e condizionamento, nonché altri sistemi di ingegneria edilizia che offrono percentuali di risparmio energetico a due cifre.

Convertitori di trazione

ABB è un fornitore leader a livello mondiale di tecnologie innovative per produttori di treni e operatori ferroviari. Aiutiamo a tenere il mondo in movimento con nuovi approcci sostenibili che permettono ai clienti di utilizzare l’energia in maniera efficace, creando un’industria ferroviaria a basse emissioni di carbonio che funziona con la massima efficienza e affidabilità.

Sistemi di trasmissione flessibili in CA (Flexible AC Transmission Systems – FACTS)

Le tecnologie FACTS permettono ai consumatori di ricevere una maggiore quantità di energia con un impatto minimo per l’ambiente e con minori costi di investimento rispetto alla costruzione di nuove linee di trasmissione o di impianti per la produzione di energia elettrica.

Trasmissione ad alta tensione in corrente continua (High Voltage Direct Current – HVDC)

HVDC e HVDC Light sono alternative altamente efficienti per la trasmissione di grandi quantità di energia e applicazioni per impieghi speciali. La tecnologia HVDC trasmette energia elettrica su lunghe distanze tramite linee di trasmissione aeree o cavi sottomarini.

Propulsori Azipod

Azipod è un gruppo di propulsione elettrica navale che può aumentare l’efficienza energetica del 10-15 per cento rispetto ai sistemi di propulsione convenzionale.

Gestione delle reti

ABB aiuta a soddisfare la sempre maggiore domanda di elettricità aumentando l’efficienza dei sistemi di elettricità e aiutando a immettere l’energia rinnovabile nella rete.

Link