Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

25 Jahre KNX

Ein Vierteljahrhundert intelligente Gebäudesystemtechnik

Als Thomas Edison die elektrische Glühbirne erfand, ahnte er wohl noch nichts von der voll integrierten Gebäudesteuerung der Zukunft. Damals war es kaum möglich sich auf die Stromart zu einigen, d.h. Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC), geschweige denn auf einen weltweiten Standard, der es Tausenden von Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen würde, in einem voll integrierten Gebäudesteuerungssystem zusammen zu funktionieren.

Bei dem enormen Energieverbrauch von Gewerbe- und Wohngebäuden ist es umso notwendiger, mit weniger Aufwand mehr Effizienz zu erreichen. Dank der KNX-Technologie, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum auf dem Markt feiert, sind im Vergleich zu nicht-automatisierten konventionell gesteuerten Lösungen, Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent möglich. Bei einem weltweiten Bevölkerungswachstum von 180.000 Menschen täglich und steigenden Kohlendioxidemissionen stellen KNX-Installationen eine beliebte und ständig wachsende Lösung dar.

Die Referenzdatenbank von ABB bietet Tausende von KNX-Referenzen aus der ganzen Welt, die über den beispiellosen Komfort, Sicherheit, Flexibilität und vor allem Energieeffizienz von KNX berichten. Hier sind nur ein paar Beispiele dafür, was im Bereich der Gebäudeautomation erreicht werden kann.

"KNX ist der weltweit führende Standard, bei dem alle Produkte die gleiche Sprache sprechen, so dass intelligente Häuser und Gebäude mit ferngesteuerten Beleuchtung, Lüftung, Klimaanlage, Heizung, Beschattung, Sicherheit und mehr, jetzt eine Realität sind", sagte Bernhard Dörstel, Global Product Group Manager für Gebäudeautomation. "Vor 25 Jahren war die Steigerung der Energieeffizienz durch intelligente Gebäudesteuerung und die Entwicklung von intelligenten Städten nur ein ferner Traum – heute ist die Revolution bereits voll im Gang."

Referenzen

Weitere Informationen