Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

Workshop: Bahntechnik 4.0? Kabelschutzlösungen für die Zukunft

 

Am 5. Juni findet in Berlin der Workshop „Bahntechnik 4.0? Kabelschutzlösungen für die Zukunft“ statt.

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind neben der Robustheit die wichtigsten Eigenschaften für ein modernes Schienenfahrzeug. Bewährte Produkte und Innovation sind der Schlüssel zum Erfolg bei Konstruktion, Bau und Betrieb eines zukunftsorientierten Zugsystems.

Mit den bewährten Kabelschutz-Produkten aus dem PMA-Portfolio liefert ABB die richtigen Produkte für die Bahntechnik, wenn es um effiziente und zuverlässige Lösungen geht, die kostensparend und einfach zu montieren sind.
Ort
Programm
Referenten
Anmeldung
Hotel De Rome *****
Behrenstrasse 37
10117 Berlin
www.roccofortehotels.com
Infoblock I, 8:45 Uhr
  • Neue Produkte aus dem Bereich Kabelschutz gemäß EN45545 in Mehrschicht-Technologie
  • Neue Verschraubungen für hohe Anforderungen an Dichtigkeit und Stabilität
  • Kabelschutz ohne Grenzen: 1001 Lösungen für anspruchsvolle Anforderungen
  • Nur was getestet wurde, wird auch eingesetzt: Test-Kompetenz entscheidet über die Produktqualität

Kaffeepause 11:00 Uhr, Mittagspause, 12:30 Uhr

Infoblock II, 13:30 Uhr
  • Update Brandschutz: Aktuelles zur EN 45545
  • Platzsparende Leistungs- und Hilfsschütze
  • Sicherheitssteuerung PLUTO
  • Diskussion: Meinungen, Wünsche, Anregungen

Hotelführung, 15:30 Uhr

Lernen Sie das Nobel-Hotel „De Rome“ von innen und ganz nah kennen. Sie werden durch das traditionsreiche Hotel geführt und erfahren viele Details zur Geschichte des Hotels. Nach der Führung sind Sie auf einen Kaffee auf die Dachterrasse des Hotels eingeladen mit einem einzigartigen Blick über die Dächer Berlins.
Heinz Seedorf
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH – PMA Kabelschutzsysteme
Spezialist für Anwendungen in der Bahntechnik

Alexander Schneider
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH – Niederspannungsprodukte
Anwendungsspezialist Bahntechnik

Martin Güller
ABB Schweiz AG
Sales Director, Rail and Marine EPIP Manager

Erich Stünzi
ABB Schweiz AG – PMA Kabelschutzsysteme
Teamleiter Materialentwicklung und Labor
Melden Sie sich kostenlos an: pma-de.info@de.abb.com

Bitte nennen Sie neben der Firmenadresse auch Anzahl, Namen und Kontaktdaten der Teilnehmer. Geben Sie auch an, wenn Sie ein Amtsträger sind (auch Angestellte des öffentlichen Dienstes). Sie erhalten von uns eine Anmeldebestätigung per Mail.

Wir freuen uns auf die Veranstaltung und die interessanten Gespräche mit Ihnen. Dabei legen wir großen Wert auf die Einhaltung der Regeln. Bitte prüfen Sie genau, ob unsere Einladung mit den Bestimmungen Ihrer Organisation vereinbar ist und holen Sie die erforderlichen Genehmigungen Ihrer zuständigen Stellen ein. Mit der Teilnahme an unserer Veranstaltung erklären Sie, dass Sie die Regeln Ihrer Organisation einhalten.

Ihr ABB-Bahn-Team

Weitere Produkte