Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Ecologiche, sostenibili e tecnologiche

Sono le proposte in bioedilizia di Brusa Building che, grazie alla consolidata partnership con ABB, realizza case ecologiche di prestigio e di elevato livello tecnologico

In un periodo in cui i temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità coinvolgono sempre più diversi ambiti della vita quotidiana, anche la bioedilizia sta vivendo un trend di crescita importante e costante.

Le soluzioni innovative di ABB nell'ambito della home automation contribuiscono a creare abitazioni tecnologicamente avanzate per i consumatori che non solo apprezzano la sostenibilità e il risparmio energetico, ma che danno priorità al design e al comfort.

 La filosofia Eco Housing

Ne sono un esempio le abitazioni di Brusa Building, azienda italiana a conduzione famigliare, all’avanguardia nel settore della bioedilizia che sorge a Binago (CO) nel cuore della Brianza. Una realtà diretta da tre intraprendenti fratelli, Andrea, Marcello e Roberto Brusa, specializzata nella realizzazione di case ecologiche a basso impatto energetico e a elevato livello tecnologico.

La nostra tipologia costruttiva” spiega Andrea Brusa “si chiama Eco Housing, e prevede l’utilizzo di materiali naturali rinnovabili e riciclabili, tutti certificati per assenza di emissione di micro polveri e sostanze tossiche o nocive per l’uomo e l’ambiente.”.

Tutti materiali che offrono nel complesso altissime prestazioni in termini d’isolamento termico e acustico, con concreti benefici per quanto riguarda il risparmio energetico e la vivibilità degli ambienti.  In più, grazie a una progettazione specifica e accurata la struttura si avvantaggia anche di caratteristiche totalmente antisismiche.

Sono abitazioni che emanano benessere, piacevoli da vivere ed economiche nella gestione perché autosufficienti dal punto di vista energetico. Pannelli solari termici e fotovoltaici o sistemi che sfruttano la geotermia sono, infatti, i principali ‘fornitori’ di un’energia pulita, rinnovabile e a costo quasi nullo. Inoltre, le applicazioni di home automation che abbiamo sviluppato in collaborazione con ABB, accrescono il livello di comfort e sicurezza del vivere quotidiano.  Non ultimo sono costruzioni veloci da assemblare, fattore che influisce positivamente anche sul contenimento dei costi di realizzazione” continua Brusa.

A distinguere e impreziosire ulteriormente la proposta di Brusa Building si aggiunge fra l’altro una tipologia costruttiva improntata sulla “sartorialità”, cioè sulla completa personalizzazione delle abitazioni che, in base alle esigenze dei clienti, possono essere realizzate su misura, proprio come un abito confezionato da un sarto.

La partnership con ABB

 “Con ABB” precisa Andrea Brusa “abbiamo una partnership che continua da oltre un decennio e che apprezziamo per le soluzioni proposte, per la qualità dei materiali impiegati e in modo particolare per l’assistenza che è in grado di fornirci. Per noi, infatti, è importante la collaborazione offerta del personale di vendita e tecnico di ABB che oltre a proporre le soluzioni più innovative ci supporta nello sviluppo dei progetti, ed ha sempre dimostrato un’ottima capacità nel proporre soluzioni ad eventuali problemi ‘on site’. Un valore aggiunto fondamentale per garantire la qualità del nostro prodotto e il rispetto delle tempistiche di realizzazione”.

La tecnologia ABB è utilizzata per la gestione dell’energia da fonti rinnovabili, con soluzioni consolidate e un’ampia offerta nel settore degli inverter solari, e per la home automation con il sistema Mylos free@home® in grado di rendere molto “smart” l’intera abitazione. 

Con Mylos free@home®, infatti tutte le funzioni all'interno e attorno alla casa possono essere gestite in modo semplice, con la possibilità di personalizzarle in base alle preferenze personali all’insegna del comfort, del risparmio energetico e della sicurezza. Per esempio è possibile impostare nei vari locali la giusta luminosità per le diverse attività quotidiane, programmando scenari luminosi che regolano automaticamente le tapparelle e l'intensità delle luci. Oppure scegliere il clima ideale in base alle proprie esigenze, in funzione dell'ora del giorno e della tipologia di stanza.

Inoltre il comfort continua anche quando si lascia la propria casa: con un unico comando si possono spegnere tutte le luci, abbassare la temperatura e attivare l’antifurto. Anche il sistema di sicurezza DomusTech Free di ABB, infatti, è perfettamente integrato con Mylos free@home®.

Grazie alla tecnologia ABB" Afferma Daniele Formaggio, Product Marketing Director di ABB "le abitazioni si plasmano sulle esigenze di chi vi abita, con soluzioni su misura che massimizzano il comfort e ottimizzano l’uso dell’energia. il sistema è molto intuitivo e può essere gestito tramite il tocco di un interruttore, un comando vocale o addirittura da remoto via smartphone. La configurazione del sistema è molto semplice e consente al cliente di implementare tutte le funzioni in modo autonomo, così da poter personalizzare il suo sistema domotico semplicemente usando un pc, tablet o smartphone”.

Mylos free@home® è un sistema di home automation che garantisce integrazione e innovazione e per il futuro l’obiettivo di ABB è di garantire un'interfaccia sempre più intuitiva e funzionalità in continua evoluzione, sviluppate anche in collaborazione con le aziende leader in questo settore. Gli ultimi aggiornamenti hanno reso disponibili in un click l’integrazione con il sistema di sicurezza DomusTech Free® di ABB, ma anche con la diffusione sonora wireless SONOS, abilitandone il controllo dall’ App free@home. E’ in previsione l’integrazione con Amazon Alexa, per il controllo vocale in inglese e tedesco, di 65 funzioni free@home.

Ecosostenibilità, risparmio energetico, tecnologie innovative… le case di legno parlano un linguaggio moderno e sono una solida realtà proiettata nel futuro, ma in Brusa Building si pensa già ai prossimi sviluppi – per esempio a una maggiore integrazione con le soluzioni di mobilità sostenibile e con i prodotti per la ricarica dei veicoli elettrici proposti da ABB - per rendere queste strutture sempre più “connesse” con le moderne esigenze.

Prodotti correlati