ABB vai fornecer a primeira subestação digital na América Latina

Solução digital do ABB AbilityTM reduz o tempo de instalação e comissionamento, aumenta a segurança e melhora a eficiência e a confiabilidade

ABB vai instalar a primeira subestação digital da América Latina na cidade de Juazeiro (BA), no Nordeste brasileiro. A nova subestação de 230-kilovolt (kV) e o bay de conexão na subestação Juazeiro II vão fornecer 156 megawatts (MW) da energia gerada em um complexo solar fotovoltaico (PV), em desenvolvimento na região.

O projeto solar de Juazeiro é operado pela Atlas Renewable Energy, braço de energia renovável da empresa de investimentos britânica Actis. A Atlas supervisiona mais de 1.500 MW de ativos solares de PV em operação, construção ou desenvolvimento avançado. Quando estiver em plena operação, os projetos irão produzir energia limpa suficiente para abastecer mais de 350.000 famílias, reduzindo em cerca de 1,5 milhões de toneladas as emissões de CO2 da geração convencional.

ABB vai entregar toda a subestação de Juazeiro e fornecer um controle de supervisão e um sistema de aquisição de dados (SCADA), dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) para proteção e controle, bem como as merging units SAM600 incorporadas ao barramento de processo da subestação, tudo em conformidade com a norma de automação de subestações e comunicação IEC61850. Os cabos de cobre serão substituídos por cabos de fibra óptica. A subestação digital é uma tecnologia com base no ABB Ability™, que ajuda a melhorar a confiabilidade e o controle, ao mesmo tempo em que otimiza os custos dos clientes. 

Uma subestação funciona como o coração de uma rede de energia, transmitindo e distribuindo energia para locais distantes, uma vez que segurança, confiabilidade e eficiência são essenciais. Mudando as conexões para fibra óptica é possível reduzir consideravelmente a quantidade de cabos de cobre necessários em uma subestação, com uma economia significativa de custo. As subestações digitais também exigem substancialmente menos espaço e aumentam a segurança para o pessoal, pois a supervisão do sistema, com equipamento digital, reduz a necessidade de intervenção manual e elimina a possibilidade dos perigosos choques elétricos na sala de controle da subestação.

"ABB continua na vanguarda do desenvolvimento da tecnologia da rede elétrica digital com uma gama completa de soluções de automação, controle e proteção digital de subestações, desde o pátio até o centro de controle da rede," disse Patrick Fragman, responsável pelo negócio de Grid Integration da ABB, dentro da divisão de Power Grids. "Estamos contentes em apoiar o desenvolvimento de uma rede mais forte, mais inteligente e mais limpa com a primeira subestação digital da América Latina".

Em 2017, a ABB concluiu a atualização de um projeto semelhante em uma subestação na cidade de Nova York, onde as tecnologias digitais foram aplicadas ao sistema de fornecimento de energia de centenas de milhares de clientes em Manhattan. Também recentemente, a ABB recebeu um pedido da TAURON Dystrybucja SA, uma das principais concessionárias de energia da Polônia, para a primeira instalação de subestação digital no país.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é líder nas tecnologias pioneiras de produtos para eletrificação, robótica, automação industrial e redes de energia, atendendo globalmente concessionárias de serviços públicos e clientes da indústria, bem como de transportes e infraestrutura. Dando continuidade a uma história de mais de 130 anos de inovações, a ABB dita, atualmente, o rumo da digitalização industrial, como líder da revolução energética e da quarta revolução industrial. Como parceira principal da Fórmula E, a categoria de esporte automobilístico internacional totalmente elétrico da FIA, a ABB está impulsionando os limites da mobilidade elétrica para contribuir para um futuro sustentável. A ABB opera em mais de 100 países e conta com cerca de 136.000 colaboradores. www.abb.com 

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter