Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Soluzioni per l'accumulo di energia fotovoltaica

Vuoi accumulare l'energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico di giorno per usarla quando vuoi, anche di notte?

Buona parte dell'energia generata da un impianto fotovoltaico, essendo prodotta in un momento nel quale non c’è consumo in casa, non viene utilizzata ma ceduta alla rete.

Al mattino e la sera il consumo di energia elettrica è più alto. In questi momenti però l’energia generata dal fotovoltaico non è più disponibile o non è comunque sufficiente per alimentare tutti gli elettrodomestici come lavatrice, forno, TV oltre che fornire anche l’illuminazione notturna.

Di conseguenza sei costretto a acquistare energia dal fornitore esterno per far fronte al tuo fabbisogno e questa energia ha normalmente un costo più alto rispetto alla tariffa che ti viene rimborsata per l'energia fotovoltaica immessa in rete.

Questo succede perché nella maggior parte degli impianti fotovoltaici, manca un elemento fondamentale che permette di accumulare l'energia prodotta durante il giorno per utilizzarla quando effettivamente serve.

 


REACT accumula e ti permette di sfruttare al meglio l'energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico

REACT è un inverter fotovoltaico con batteria integrata di 2 KWh che rende possibile accumulare parte dell’energia non utilizzata durante il giorno, incrementando così la tua quota di autoconsumo.

Sfruttando al massimo l’energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico, REACT ti permette di ottenere una maggiore autosufficienza energetica. Questo grazie anche alla possibilità di programmare l’accensione di elettrodomestici (fino a 4) in base all’energia fotovoltaica disponibile.

Puoi tenere tutto sotto controllo e gestire la tua energia anche quando sei fuori casa in maniera molto semplice. REACT è infatti dotato di una porta Wi-Fi integrata e di una applicazione per smartphone o tablet.

REACT si adatta alle tue esigenze e stile di consumo. Infatti, grazie ai moduli batteria aggiuntivi (fino a 3), ti permette di incrementare la capacità di accumulo dell'energia fino a 6 kWh.

Vuoi sapere quali sono i vantaggi che può darti REACT?


Efficienza

REACT è un inverter fotovoltaico di nuova generazione dotato di un accumulo in batteria con tecnologia agli ioni di litio (Li-Ion).

La scelta di una soluzione integrata inverter + batteria garantisce la massima efficienza nella conversione dell’energia (minime perdite di conversione) e maggiore vita utile delle batterie perché la logica di funzionamento è sempre ottimale in ogni condizione (vedi specifiche tecniche).


Indipendenza e risparmio

Con REACT puoi autoconsumare una quota maggiore di energia fotovoltaica rispetto ad un inverter tradizionale (senza batteria) e quindi essere più indipendente dal costo della bolletta elettrica.

Nei mesi con maggiore luce puoi arrivare a far fronte anche all’80% o più del tuo fabbisogno energetico senza dover acquistare energia dalla rete.


Flessibilità

REACT è stato progettato per essere flessibile, grazie alla sua modularità puoi infatti decidere di aggiungere altre unità batteria per espandere la capacità di accumulare energia in base alle tue esigenze e stile di consumo (fino ad un massimo di 6 kWh con 3 unità).

Inoltre, attraverso i suoi 4 GO-GO relè programmabili, è possibile gestire il funzionamento di dispositivi o elettrodomestici in base alla disponibilità di energia fotovoltaica, anche da remoto.

In caso di black-out della rete elettrica puoi continuare ad alimentare alcuni dispositivi tramite l’uscita ausiliaria di REACT sfruttando la disponibilità di energia fotovoltaica o la batteria.


Semplicità

REACT garantisce la massima semplicità di utilizzo grazie alla sua intuitiva interfaccia utente. Puoi controllare la produzione fotovoltaica e il consumo di energia attraverso un computer o la mobile App per smartphone o tablet anche quando sei fuori casa.

Tramite la mobile App puoi anche programmare l’attivazione di alcuni elettrodomestici (funzione GO-GO relè), analizzare i tuoi consumi e ricevere suggerimenti su come migliorare la tua quota di autoconsumo e autosufficienza energetica.

REACT è progettato per lavorare senza necessità di manutenzione da parte dell’utente.


Affidabilità

Le tecnologie utilizzate per le batterie e le varie componenti di REACT sono all’avanguardia e garantiscono sempre la massima affidabilità e sicurezza di utilizzo.

Un unico supervisore di sistema garantisce che tutto sia sempre sotto controllo, sia dal lato della produzione di energia che dal lato dell’accumulo in batteria.

Il suo collegamento e messa in funzione è semplice come un normale inverter fotovoltaico e offre una ampia scelta di configurazioni compatibili con tutti i più diffusi pannelli fotovoltaici.