Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Equipement d'automatisation de presse

L'automatisation de presse ABB permet à de nombreux constructeurs d'être plus flexibles et plus concurrentiels


Les systèmes avancés d'automatisation de presse représentent désormais un avantage compétitif émergeant pour de nombreux constructeurs qui traitent des volumes modérés ou importants de métal dans le cadre de leurs process de production.
Alors que les  préférences des clients sont en constante évolution et que la précarité de la situation économique contribue à la construction d’un avenir incertain, il semble aujourd'hui inacceptable de créer des stocks de produits uniques par le biais de process de production statiques et longs. Les constructeurs font désormais face à de fréquents changements de produits, à la réduction de la taille des lots de production et à la nécessité de réduire les coûts de production.

​Les avantages procurées par les systèmes d'automatisation de presses d'ABB Press sont nombreux :
  • Sécurité : la sécurité n'est pas négociable, c'est pourquoi il est primordial pour le client d'automatiser ses systèmes dans l'atelier de presses. Les fonctions de sécurité telles que l'EPS (Electronic Position Switch) et SafeMove™ sont propres à ABB
  • Systèmes complets, simples d'utilisation : ABB fournit des systèmes complets, clé en main, soigneusement testés et affinés avant l'installation finale. Des Interfaces Homme Machine avancées (IHM) simplifient la programmation intuitive et le contrôle des équipements
  • Flexibilité : les systèmes sont conçus pour permettre aux clients de produire une grande variété de pièces sur la même ligne avec une programmation minimale du robot. Les changements automatiques des outils et la capacité à inverser ou diviser la ligne sont deux exemples supplémentaires de la flexibilité du process
  • Efficacité énergétique : les systèmes ABB consomment moins d'énergie, un facteur important pour toute entreprise. Selon le système, les économies d'énergie sont comprises entre 10 et 20 %
  • Coût /Retour sur investissement (RSI) : ABB recherche toujours des solutions rentables pour améliorer le retour sur investissement (RSI). Le coût d'un système robotisé de service de presses représente seulement une partie du coût des systèmes d’automatisation rigides. Le coût de maintenance est également réduit


En se basant sur ces avantages, ABB fournit des systèmes d'automatisation de presse qui améliorent les trois principaux critères de performance associés :
  • Vitesse : les robots ABB avec leurs valeurs élevées de couple et d'accélération sont les meilleurs de leur catégorie en termes d'optimisation de vitesse. Les nouveaux produits ABB tels que les robots avec un 7ème axe de rotation, les robots avec un 7ème axe linéaire et, plus récemment, avec Dynamic Drive Chain (DDC ®) permettent aux clients d'améliorer la productivité de leur ligne
  • Disponibilité : le temps de fonctionnement d'un système robotisé dans l'atelier de presse est généralement supérieur à 95 %. Les systèmes ABB vous permettent d'améliorer ce facteur
  • Qualité : une manipulation plus efficace des pièces permet d'obtenir des pièces finies d’une grande fiabilité. Le système DDC est particulièrement efficace pour améliorer le flux de production lorsque différentes vitesses de frappe sont requises sur une seule ligne