Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Scroll to see more

YuMi® - Creiamo insieme il futuro dell'automazione.

Tu e io.

E' iniziata l'era dei colleghi robot. Con YuMi® , risultato di anni di ricerca e sviluppo, la colaborazione tra uomo e robot diventa realtà. E non è tutto.

ABB ha sviluppato un robot collaborativo a due bracci per l’assemblaggio di piccoli pezzi, dotato di mani flessibili, sistemi per l’alimentazione dei pezzi, telecamera per il riconoscimento delle parti e controllo avanzato. YuMi è destinato a cambiare per sempre il concetto di automazione dell’assemblaggio. YuMi significa “tu e io”, lavorare insieme senza più limiti a ciò che possiamo fare.

YuMi è stato presentato ufficialmente alla Fiera di Hannover il 13 aprile 2015. Per maggiori informazioni e per segnalare il vostro interesse per YuMi, contattate la sede locale di ABB Robotica attraverso il modulo in fondo alla pagina.
YuMi®
YuMi®
YuMi®

    Chi è YuMi®

    Collaborazione tra uomo e robot

    Un robot innovativo a due bracci, amico dell’uomo, con funzionalità rivoluzionarie studiate per sfruttare l'enorme potenziale ancora inespresso dell'automazione nell'industria. YuMi è concepito per una nuova era dell’automazione, in applicazioni come l’assemblaggio di piccoli pezzi, dove uomini e robot lavorano fianco a fianco svolgendo le stesse attività. La sicurezza è intrinseca nelle funzionalità del robot, che può così lavorare senza gabbie o barriere protettive.

    Robot a due bracci

     

    I robot a due bracci di ABB si distinguono per la visione precisa, la destrezza della presa, la sensibilità della retroazione sul controllo di forza, la flessibilità del software e le funzionalità di sicurezza integrate. Insieme, tutte queste caratteristiche consentono la programmazione mediante apprendimento diretto invece che compilazione di codice. 

    YuMi® – IRB 14000 Overview

    Dati tecnici

    Modelli CAD

    YuMi® Galleria immagini

    Domande e risposte su YuMi®


    Perchè YuMi® è speciale?

    YuMi è il primo robot realmente collaborativo al mondo, in grado di lavorare fianco a fianco con addetti in carne e ossa, svolgendo le stesse mansioni con la massima sicurezza per tutte le persone che operano nell’area. Capace di manipolare qualsiasi oggetto, da un orologio svizzero a un tablet, con una precisione tale da poter infilare un filo nella cruna di un ago, YuMi cambierà per sempre il concetto di automazione dell'assemblaggio. 

    Perchè YuMi®?

    YuMi sta per “you and me”, “tu e io”, che insieme creiamo un futuro automatizzato. YuMi siamo “tu” e “io”, che lavoriamo insieme senza limiti a ciò che possiamo fare. Questo è YuMi. 

    YuMi® incontra la domanda del mercato che è guidato dall'esigenza di grande flessibilità nella manifattura automatizzata. Nella manifattura, il mercato ha cambiato le regole in modo tale che sia indirizzata effettivamente solo dall'automazione. La “nuova norma” dell'assemblaggio di piccolo parti è produrre volume sempre maggiori, con ,minori tempi di produzione e un sempre maggiore trend verso la customizzazione per il cliente finale.

    Per quali mansioni è stato progettato?

    YuMi è un robot collaborativo a due bracci per l’assemblaggio di piccoli pezzi, dotato di mani flessibili, sistemi per l’alimentazione dei pezzi, telecamera per il riconoscimento delle parti e controllo avanzato. Può lavorare al fianco di operatori in carne e ossa in un normale ambiente produttivo, consentendo alle aziende di trarre il meglio dall’interazione fra uomo e robot. Una delle caratteristiche esclusive di YuMi è la sua classificazione di “sicurezza intrinseca”, che indica come il robot possa lavorare “gomito a gomito” con gli operatori senza alcun rischio per la loro sicurezza

    Cosa differenzia YuMi® dalla concorrenza?

    YuMi è stato progettato specificamente per le esigenze di assemblaggio di piccole parti, in particolare nel settore dell’elettronica di consumo. Una delle sue peculiarità è che il robot è parte integrante di una soluzione completa per l'assemblaggio di piccoli pezzi, che comprende mani adattabili, alimentatori flessibili, sensori per il controllo della forza, guida con sistemi di visione, oltre a sistemi di controllo e software avanzati. 

    Quali vantaggi offrono i due bracci rispetto al tradizionale braccio robotizzato?

    YuMi è veloce ma rispetta le norme di sicurezza previste per i robot “intrinsecamente sicuri”. Può svolgere i movimenti richiesti per l’assemblaggio di piccoli pezzi in spazi molto ristretti, mantenendo al tempo stesso un raggio d’azione simile a un addetto umano. Questo aspetto è fondamentale per contenere l’ingombro sull’impianto e consentire l’installazione di YuMi anche su postazioni di lavoro attualmente utilizzate solo da addetti umani.