Portugal - Portuguese

O site da ABB utiliza cookies. Ficando aqui , está a concordar com a nossa utilização de cookies. Ler mais

Tecnologia ABB permite a expansão de parque solar no Dubai

A subestação, no parque solar de Mohammed Bin Rashid fortalecerá a rede elétrica do Dubai e reduzirá a pegada de carbono

A ABB recebeu uma encomenda no valor de mais de 90 milhões da DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), a principal concessionária de energia dos Emirados Árabes Unidos (EAU), para construir a subestação de 400 kV Shams, que integrará energia solar nas próximas fases do parque solar Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, na rede da cidade. Esta será a segunda subestação da ABB para o parque, exemplificando o compromisso da empresa de fornecimento de energia fiável aos consumidores e atender ao setor de construção e infraestrutura junto de clientes de serviços públicos e industriais.

Após anos de rápido crescimento e urbanização, o Dubai continua a ser uma das cidades que mais crescem no mundo, e o crescimento acelerado da população e dos setores económicos, como o turismo, aumentaram a procura por energia. Para aumentar o fornecimento de energia e atingir as metas do uso de fontes renováveis, os Emirados Árabes Unidos lançaram a ambiciosa Dubai Clean Energy Strategy 2050 para tornar a cidade num centro global de energia limpa e economia verde.

O parque solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, localizado no interior a 50 km a sul de Dubai, tem sido uma parte central da estratégia para a energia renovável do Dubai. Quando concluído em 2030, o parque ocupará 214 quilómetros quadrados, irá gerar 5.000 MW e reduzirá as emissões de carbono em aproximadamente 6,5 milhões de toneladas.

A ABB é responsável pelo projeto, fornecimento, instalação e comissionamento da subestação Shams de 400/132 kV, que, uma vez concluída, terá uma capacidade total de mais de 2.000 megavolts-amperes (MVA). Quando a Fase 3 do projeto for concluída em 2020, que é o mesmo ano em que o Dubai será o anfitrião da Expo 2020, a energia solar total gerada por meio da Solar Photovoltaic excederá 1.000 MW e reduzirá significativamente as emissões de carbono.

"Estamos orgulhosos de trabalhar com a DEWA e continuar a contribuir para este projeto de referência com nossas tecnologias de ponta que aumentarão a capacidade e levarão energia solar mais ecológica às pessoas", disse Claudio Facchin, Presidente da Divisão Power Grids da ABB. “Integrar as energias renováveis é um elemento-chave da nossa estratégia Next Level e o nosso histórico comprovado reforça a nossa posição como parceiro de referência para permitir uma rede mais forte, inteligente e ecológica”.

“No Dubai, temos uma abordagem abrangente para o setor de energia. Estamos comprometidos em atingir os objetivos da Dubai Clean Energy Strategy 2050, lançada por Sua Alteza o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro Ministro dos Emirados Árabes Unidos e Governante do Dubai, para que 75% da energia total do Emirado provenha de energia limpa até 2050. Atingir estes objetivos requer uma capacidade de 42.000 MW de energia limpa e renovável até 2050. O projeto mais proeminente para atingir esta meta é o Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que terá uma capacidade de 5.000 MW até 2030, com investimentos totalizando os 50 mil milhões de AED. O parque solar contribuirá para reduzir em mais de 6,5 milhões de toneladas de emissões de carbono por ano, quando concluído ”, disse HE Saeed Mohammed Al Tayer, Diretor Executivo e CEO da DEWA.

A subestação da ABB inclui o fornecimento de disjuntores isolados a gás de 400 e 132 kV, transformadores de potência, sistemas de proteção, automação e controlo, bem como sistemas de vigilância e comunicação. A subestação também será compatível com a IEC 61850, para suportar a comunicação aberta e contínua com todos os dispositivos inteligentes. Em 2017, a ABB entregou a sua primeira subestação conectando a segunda fase do MBR Solar Park e integrando 200 megawatts (MW) de energia à rede.

ABB_substation_web
Subestação similar

ABB (abbn: six swiss ex) é um líder tecnológico pioneiro em produtos de eletrificação, robótica e movimento, automação industrial e redes energéticas, com clientes globais de serviços públicos, indústria, transportes e infraestruturas. Continuando uma história de inovação com mais de 130 anos, a ABB está a escrever hoje o futuro da digitalização industrial com duas proposições de valor claro: transportar energia desde qualquer central para qualquer tomada e automatizar indústrias desde a gestão de recursos naturais até à entrega do produto final. Como patrocinadora oficial da fórmula E, a competição internacional de automobilismo FIA totalmente elétrica, a ABB está a desafiar os limites da mobilidade elétrica contribuindo para um futuro sustentável. A ABB opera em mais de 100 países com cerca de 135.000 empregados.