Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

Upgrade

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Die intelligente Entscheidung für höhere Effizienz und Einsparungen

Durch einen Upgrade ersetzen Sie entweder einen Turbolader einer älteren Generation oder seine Komponenten durch einen neuen, verbesserten Turbolader oder durch verbesserte Komponenten. Die neue Generation trägt dazu bei, dass Sie das gesamte Potenzial Ihres Motors voll ausnutzen können. Sie erreichen eine bessere Betriebseffizienz und einen geringeren Kraftstoffverbrauch bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung niedriger Emissionen.  

Die Aufrüstung Ihres Turboladers ist nahezu risikofrei. Sie verlängert die Lebensdauer Ihrer Anlage und steigert deren Leistung. Die jeweiligen Vorteile hängen von der konkreten Anwendung ab. Ein von ABB Turbocharging durchgeführter Upgrade wird deshalb auf Ihre ganz speziellen Bedürfnisse massgeschneidert. Dabei wird die Anpassung der neuesten Turboladertechnik an den Motor über einen iterativen Prozess gewährleistet, damit Sie die für Ihre Anwendung perfekte Einstellung erhalten.

Bei einem Upgrade prüfen unsere erfahrenen und fachkundigen Ingenieure zwei Ansätze: die Erneuerung einzelner Komponenten oder den Ersatz des gesamten Turboladers durch einen neueren. Ausgeführt wird, was Ihnen den optimalen Nutzen und die kürzesten Stillstandszeiten bietet. 


  • Bis zu 3 % Kraftstoffeinsparung
  • Konformität mit den neuesten Emissionsvorschriften
  • Geringere Investition im Vergleich zum Neubau
  • Lange Zeitintervalle zwischen Inspektionen
  • Technische Verbesserung ohne Risiko
  • Einfache Montage, minimale Stillstandszeiten
  • Längere Motorenlebensdauer

  • Wesentlich höherer Turbolader-Wirkungsgrad
  • Höhere Drehzahlspanne
  • Niedrigere Motorabgastemperatur
  • Niedrigere thermische Beanspruchung und Materialermüdung
  • Bessere Aerodynamik
  • Grössere Flexibilität in sich verändernden Umgebungen bezüglich Temperatur und/oder Höhenlage
  • Grössere Abweichungstoleranzen
  • Geringere Kontamination 

Ob eine Aufrüstung für Sie sinnvoll ist, lässt sich auf einfache Art berechnen:

Mit einer Überholung korrigieren Sie Ihre Anlage und erreichen in der Regel eine Senkung des Kraftstoffverbrauchs von 0,5%. Durch ein ABB Turbocharging Upgrade-Paket dagegen verbessern Sie Ihre Anlage mit neuen Teilen, die auf Ihre Anwendung massgefertigt werden. Damit sparen Sie bis zu 3 % Kraftstoff – und die Aufrüstung amortisiert sich selbst.

Ein Upgrade spielt seine Kosten in der Regel innerhalb von 3 Jahren oder weniger wieder ein. Das ist eine vergleichsweise kurze Zeit, besonders wenn Sie sich vor Augen halten, dass Ihre Anwendung dank der Aufrüstung weitere zehn oder fünfzehn Jahre wirtschaftlich läuft. Noch besser sieht es aus, wenn Sie sich für ein Upgrade mit einem ABB Turbocharging SIKO-Austausch entscheiden. Dann verkürzt sich die Amortisationsdauer bis auf 12 Monate.