Höhere Intelligenz für smarte Gebäude

Voll integrierte Systeme von ABB kommen in industriellen, gewerblichen und privaten Gebäuden zum Einsatz.

Intelligente Gebäude können noch smarter werden

 

Viele denken bei intelligenten Gebäuden zunächst nur an bestimmte Funktionen. Das Einstellen der Temperatur über das Smartphone oder das automatische Ausschalten des Lichts sind in der Tat sehr nützlich. Dies ist aber nur ein kleiner Teil dessen, was ein vollständig integriertes System in puncto Sicherheit, Komfort, Energieeffizienz und Kostenersparnis an Vorteilen bietet.

 

 

 

Intelligente Verbindungen

ABB hat erkannt, dass Gebäude über einzigartige Merkmale und Funktionen verfügen. Mit einem ABB Ability-Tool wie Smarter Building können wir eine komplette Gebäudeautomationslösung entwerfen, in der hunderte oder sogar tausende Geräte untereinander kommunizieren und sich abstimmen. Schließt man Gebäude an das Smart Grid an, ergeben sich noch weitere Steuerungs- und Effizienzsteigerungsmöglichkeiten.

  • Einzelne Systeme können für zusätzliche Effizienzgewinne verbunden werden, z. B. durch Kopplung von Jalousien und Heizungs-/Kühlsystemen für ein verbessertes Temperaturmanagement
  • Es können Strategien programmiert werden, um das Lastmanagement des Gebäudes zu optimieren
  • Das ABB i-bus® KNX-System verwendet offene Standards für die Installation und Steuerung von Gebäudeeffizienzlösungen
  • Die Investition ist zukunftssicher, selbst wenn das Gebäude umfunktioniert wird und Änderungen und Erweiterungen erforderlich werden
  • Daten können über Sensoren auch in die Cloud gesendet werden
Intelligent Gebäudetechnik

 

Vorteile für Leben und Arbeit

  • Verbesserter Komfort
  • Erhöhte Produktivität
  • Verbesserte Sicherheit

 

Intelligente Steuerung von Jalousien im Büro

Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen

  • Bis zu 30 Prozent Reduzierung der Energiekosten für Heizung, Beleuchtung und Geräte
  • Vorprogrammierbare Automationssysteme zwecks Steuerung der Kosten abhängig von Zeit, Nutzung und Nachfrage
  • Verbesserte Einhaltung der Bauvorschriften