Estrarre nuovo valore tramite miniere integrate

ABB ha contribuito a trasformare l’ampliamento di una miniera in un’occasione per espandere l’efficienza complessiva dell’intero processo.

Estrazione integrata

L’opportunità di trasformare un settore

La società mineraria Boliden ha piani ambiziosi per Garpenberg, una delle più antiche miniere della Svezia. Oltre a ampliarla, desidera anche adeguarla all’era digitale. Come si può sfruttare integrazione, automazione e Internet of Things industriale in un ambiente sotterraneo? Come è possibile far diventare smart i sistemi di ventilazione? Come possono comunicare tutti i sistemi e ottimizzare completamente le operazioni?
Integrated Mining

Attività separate, un pensiero integrato

Abbiamo combinato un secolo di approfondite conoscenze del settore minerario con la connettività digitale dei sistemi ABB Ability™ , come ad esempio l’800xA, per poter trasformare Garpenberg in una delle miniere più avanzate e completamente integrate al mondo.

  • Abbiamo raccolto in tempo reale i dati di 400 motori elettrici, 200 drives a velocità variabile e due massicci paranchi di 1.200 metri.
  • Il nostro sistema di controllo distribuito 800xA integra i dati provenienti da tutte le funzioni di importanza critica quali gestione delle acque, frantumatori, nastri trasportatori, salto del carico, concentratore e stazioni di pompaggio in una funzione semplice ed efficiente.
  • Oggi l’impianto di concentrazione e i frantumatori sotterranei sono completamente automatizzati. Dopo che l’autocarro rovescia i minerali nei frantumatori della miniera, vengono inviati al montacarichi e al paranco, fino alla superficie e attraverso l’impianto, 24 ore al giorno, senza mai toccare mani umane.
  • Un nuovo sistema di ventilazione smart ora riconosce la posizione di persone e veicoli all’interno della miniera e fornisce aria fresca su richiesta, aumentando la sicurezza e massimizzando l'efficienza.
  • I servizi di monitoraggio remoto 24 ore su 24 offrono l’accesso in tempo reale ai dati relativi ad apparecchiature critiche . I tecnici hanno ora la possibilità di prendere decisioni circa la manutenzione predittiva prima che si verifichi un guasto.
Integrated Mining

Vantaggi a terra (e sotto terra)

  • Ridotto utilizzo di energia
  • Aumento della produttività delle risorse
  • Ridotti tempi di interruzione
  • Ridotta necessità di competenze in loco
  • Utilizzo dell'acqua più efficiente
  • Riduzione dei rumori

Integrated Mining

Ecco ora una delle miniere più efficienti al mondo dal punto di vista dei costi

  • Stazza macinata fino al 60 percento dal 2014
  • Grande riduzione di costo per tonnellata
  • Riduzione di metà del consumo di energia per la ventilazione
  • Garpenberg diventa la miniera più redditizia del portfolio di Boliden