Analizzare i dati dell’intera flotta per capire come risparmiare energia

I centri operativi integrati di ABB studiano i dati di diverse navi per fornire efficienza energetica a un’intera flotta

Marine Fleet Management

Molte navi, informazioni frammentate

I responsabili di una flotta devono affrontare problemi simili fra loro e comuni a più navi rendendo così difficoltosa la visione d’insieme. Come può l’intelligenza di una sola nave essere utile per tutte? Quanto l’intelligenza di un’intera flotta consente di risparmiare sui costi di carburante? Quanto ciò influisce sull’impatto ambientale? In che modo gli operatori di bordo traggono vantaggio dalla consulenza collettiva degli esperti di terra?

Un’armata di dati, attraverso il cloud

Le soluzioni ABB Ability™ raccolgono i dati da ogni sistema di propulsione della nave in tempo reale, incluse variazioni di velocità, tratta, profondità , vento e onde. Quindi, mediante l’Internet of Things industriale analizza i dati basandosi sulle conoscenze approfondite di ABB nel settore navale per fornire consigli applicabili all’intera flotta.

  • Le informazioni vengono applicate in tempo reale a differenza della tradizionale analisi post-viaggio
  • Gli operatori navali possono ricevere raccomandazioni sull’assetto ottimale in qualsiasi condizione meteorologica
  • La velocità dell'elica può essere ottimizzata per realizzare risparmi significativi in base al percorso previsto, al tempo di arrivo previsto nonchè alle previsioni meteo o alle caratteristiche della nave
  • I responsabili della flotta possono accedere a dati sui consumi di carburante e sulla velocità da analisi della potenza di propulsione e della pulizia dello scafo
  • Le raccomandazioni possono essere utilizzate per il viaggio corrente o quelli futuri

Vantaggi per comandanti ed equipaggi

  • Migliore pianificazione dell’itinerario e del viaggio
  • Supporto per l’ottimizzazione dei processi decisionali di navigazione
  • Manutenzione e ritardi ridotti
  • Le istruzioni per l’equipaggio vengono rese chiare e velocizzate

Marine

Vantaggi per i controllori della flotta ovunque

  • I responsabili on shore hanno la visione completa del consumo energetico dell’intera flotta
  • Riduzione fino al 5 percento di costi energetici di propulsione
  • Emissioni di CO2 ridotte grazie a minori emissioni di anidride carbonica
  • Riduzione fino al 1% delle perdita di energia a causa di fluttuazioni del numero di giri dell’elica
  • Possibilità di eseguire simulazioni per futuri miglioramenti progettuali