ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多
搜索
ABB Room Master是一个单独的设备。它可以自动执行房间的气候控制、照明和遮阳。它还可以开关插座,并执行影响舒适性,安全性和安保的其他功能。
配电箱:它们是客房控制的大脑。是技术与设计的融合,即使是最小的细节也具有尽可能高的质量。它为需要安装在房间内的所有电气元件提供合适的空间。
客人希望获得最佳的媒体访问和媒体的全面使用。ABB提供符合几乎所有类型要求的连接和组合。从通过网络访问使用USB充电和USB电源适配器,到高质量信号的互联网连接。
ABB凭借多媒体技术为整个套房提供出色的音效和规范的设计。无论是Busch-Radio这种具有音量控制功能、可供个人聆听的扬声器,还是成套音响设备,通过ABB的技术,您都可以按照高标准来装备浴室。
舒适的体验从门口开始。例如,在使用插卡开关时。在把卡插入酒店客户的插卡开关时,某些灯自动打开,同时温度自动调节。或者,使用开关向服务人员发出“请勿打扰”或“整理房间”的指示。
KNX Busch存在探测器的探测范围可达12米,是光线和气候控制领域最有效的协作设备。直接连接KNX后,可使用其数据实现极其灵敏的控制。作为集成有监控功能的纯探测器,它悄悄地关注着安全问题。
适当的房间环境是确保客人宾至如归的关键因素。ABB i-bus KNX了解这项任务的挑战性,并能以方便节能的方式分别控制供暖,通风和空调。
在线查询,我们将主动联系您