Certaines personnes ont reçu ce qu'il semblait être de véritables offres d'emploi d'ABB par courriel, mais celles-ci étaient frauduleuses.
L'« hameçonnage », c'est ainsi qu'on appelle ce type de fraude qui touche de nombreuses entreprises partout dans le monde, consiste à utiliser des courriels falsifiés. Les expéditeurs essaient généralement d'obtenir des renseignements personnels ou des données bancaires. Ils peuvent également essayer d'obtenir de l'argent prétextant le traitement des offres d'emploi ou les coûts liés aux « permis de travail » ou aux « papiers concernant le visa ».
Dans d'autres cas, on a demandé aux candidats de faire un paiement afin d'obtenir une entrevue ou de garantir un emploi.
Ces courriels peuvent sembler authentiques en raison d'un logo d'entreprise ou de renseignements personnels convaincants provenant de pages de sites de réseaux sociaux. Toutefois, ces courriels n'ont aucun lien avec ABB, et nous n'utilisons pas ces méthodes dans le cadre du processus de recrutement.
Toute offre véritable d'ABB sera toujours précédée d'une demande officielle et d'entrevues en personne.
Nous ne demandons pas les données bancaires avant que le contrat ait été signé par les deux parties. De plus, aux États-Unis, nous demandons seulement les données bancaires après qu'une offre ait été officiellement acceptée et que l'employé ait commencé à travailler.
Nous ne demandons jamais d'argent aux postulants.
Les éléments à surveiller sont les suivants :
- Le courriel ou le prétendu contrat est mal rédigé et contient des erreurs d'orthographe.
- Le courriel a été envoyé à partir d'une adresse de courriel ayant un nom de domaine différent de ce à quoi on pourrait s'attendre (p. ex., une prétendue offre d'emploi d'Irlande envoyée d'une adresse de courriel de la Russie ou du Moyen-Orient).
- Si une offre d'emploi d'ABB est imprévue, il s'agit probablement d'une fausse offre.
- Traitez le courriel avec prudence.
- Ne répondez pas.
- Ajoutez l'adresse à votre filtre antipourriel afin de prévenir la réception d'autres courriels provenant de la même source.