Comment une série de miroirs peut-elle contribuer à la découverte de nouvelles planètes? De quelle façon l'électricité est-elle générée à 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer?  Et qu'est-ce que la surveillance de moteurs industriels a en commun avec un moniteur d'activité physique conventionnel? Ici, nous vous amenons au travers des faits les plus intéressants de la gamme de produits de notre entreprise, accompagnés de courtes descriptions faciles à comprendre. Cliquez sur le + pour en apprendre davantage. 





Bloc d'alimentation ininterruptible avec MegaFlex 

Saviez-vous que...

 

... ABB offre les blocs d'alimentation ininterruptible les plus compacts?

 

Un bloc d'alimentation ininterruptible est un appareil électrique qui fournit de l'énergie de qualité et protège contre les interruptions d'alimentation qui pourraient provenir des chocs et pointes de tension, des creux de tension, des pannes totales de courant et des différences de fréquence.

 

Comme la quantité de données numériques augmente à un rythme plus rapide que jamais, les centres de données sont critiques pour ce qui est de l'ingestion, le calcul, le stockage et la gestion de ces données. Ainsi, chaque centre de données utilise un système de blocs d'alimentation ininterruptible pour veiller à ce que tous les serveurs et les appareils informatiques sensibles ne soient jamais susceptibles au moindre changement dans le flux d'alimentation électrique.

 

Le tout nouveau bloc d'alimentation ininterruptible d'ABB, MegaFlex DPA, a été conçu pour veiller au bon fonctionnement des centres de données actuels et leur demande de plus en plus élevée en énergie. La solution MegaFlex DPA est durable et atteint les cotes d'efficacité les plus élevées sur le marché (soit 97,4 % d'efficacité). Elle offre une disponibilité et une fiabilité de 99,9999 % et a la plus petite empreinte sur le marché, qui est jusqu'à 45 % plus petite que les modèles de la concurrence d'une puissance nominale équivalente.

 

L'efficacité énergétique est d'une importance particulière pour les grands centres de données, en raison de la grande quantité d'énergie qu'ils consomment. Ainsi, chaque point de pourcentage d'amélioration en efficacité se traduit en économies importantes sur les pertes d'énergie et représente une réduction d'émissions de CO₂. MegaFlex DPA économise en fait 30 % sur les pertes d'énergie, jour après jour, année après année.






Appareillage durable

Saviez-vous que...

 

... les appareillages écoénergétiques à isolation au gaz d'ABB n'émettent pas le gaz à effet de serre SF6?

 

Les appareillages sont composés d'interrupteurs électriques, de fusibles ou de disjoncteurs de circuits pour contrôler, protéger et isoler l'équipement électrique. Leur fiabilité est directement reliée à la fiabilité de l'entièreté du système d'approvisionnement électrique. Comparés à leurs alternatives à isolation à l'air, les appareillages à isolation au gaz sont compacts, ce qui les rend adéquats pour être utilisés dans des espaces confinés, plus sécuritaires et plus fiables grâce à leur conception encapsulée.

 

Comme substitut à nos appareillages à isolation au gaz traditionnels avec SF6, les solutions d'appareillages durables d'ABB utilisent AirPlus™, un mélange de gaz révolutionnaire et respectueux du climat.  À titre de pionnière de la technologie, ABB était la première entreprise à présenter cette solution verte de gaz dans le marché des appareillages à isolation au gaz. Depuis son lancement, la solution AirPlus d'ABB fait preuve de réussite dans plusieurs installations de nos clients.





Traversier hybride

Saviez-vous que...

 

... ABB propulse un traversier hybride futuriste sur les fjords de la Norvège?   

 

Le traversier Vision of the Fjords transporte jusqu'à 400 touristes entre  Flåm et Gudvangen le long du  Nærøyfjord dans l'ouest de la Norvège, soit une distance d'environ 32 km. Une fois arrivé à la partie la plus pittoresque du fjord, le traversier passe à l'alimentation par batterie, permettant aux touristes de profiter de la nature dans un silence presque complet à environ 8 nœuds (environ 15 km/h). Le fjord est inscrit à la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, car il reste largement intouché par le développement humain, et le traversier est conçu avec les paysages à l'esprit.   

 

Le traversier utilise le système Onboard DC Grid™ d'ABB, qui gère et contrôle le flux d'énergie entre le moteur, l'hélice, les batteries et le poste de recharge, assurant une opération silencieuse et durable. Le système Onboard DC Grid™ transfère l'énergie vers la batterie lors de la recharge au début et à la fin du voyage.  





Recherche avec les abeilles 

Saviez-vous que...

 

...le centre de recherche institutionnel d'ABB à Cracovie, en Pologne, utilise les abeilles élevées sur son toit pour protéger l'environnement et évaluer les algorithmes informatiques? 

 

De 50 000 à 100 000 abeilles occupent un petit rucher sur le toit du bâtiment. Mis à part le miel, les abeilles offrent énormément de données d'essai utiles. Le rucher permet aux chercheurs de mettre à l'essai tous les aspects de l'analyse de données : les capteurs, l'acquisition de données, l'analyse de données et la visualisation de données. Une application comme l'identification, la détection et le suivi des abeilles pourrait se traduire directement en suivi d'objets sur le plancher d'usine ou le suivi de conteneurs d'expédition. 

 

Les flux de données qui en découlent sont utilisés pour mettre à l'essai les techniques de capteurs, ainsi que les algorithmes analytiques. Par exemple, l'image d'une caméra dirigée vers l'entrée de la ruche est utile pour le développement d'un système de détection par image et de comptage d'objets par transmission vidéo. Beaucoup d'abeilles sortent de la ruche en même temps, et les scientifiques tentent de trouver une méthode pour les compter en tenant compte de leur vitesse, de leur petite taille et de leurs origines. Cette grande quantité de données exotiques permet aux chercheurs d'expérimenter. 






Propulsion électrique Azipod®  

Saviez-vous que...

 

…le système de propulsion électrique Azipod®  peut pivoter selon un angle de 360°, ce qui permet une plus grande manœuvrabilité aux bateaux?

 

Azipod® est un système de propulsion dirigeable sans engrenage dont le moteur d'entraînement électrique se trouve dans une capsule immergée à l'extérieur de la coque du bateau. En utilisant la manœuvrabilité du système Azipod®, les navires marins peuvent orienter leur poussée dans n'importe quelle direction selon une précision incroyable, ce qui sauve du temps et du carburant.

 

Lancée en 1990, la technologie Azipod® a marqué une nouvelle ère de propulsion navale. Depuis, le système Azipod® d'ABB a inspiré les architectes navals à créer des conceptions de bateau plus efficaces et durables. La propulsion Azipod® a permis à des bateaux de tout genre, y compris les navires à passagers, les navires de charge et les pétroliers brise-glace à réduire leur consommation de carburant jusqu'à 20 % comparativement aux systèmes de ligne d'arbres traditionnels au cours des trois dernières décennies, ce qui a permis une économie de plus de 1 000 000 tonnes de carburant et des émissions plus faibles pour un avenir durable.





Capteurs intelligents

Saviez-vous que...

 

... les capteurs intelligents, qui sont environ de la taille d'un téléphone intelligent, peuvent convertir les moteurs électriques traditionnels en appareils intelligents à connexion sans fil?

 

Les capteurs peuvent être facilement installés sur de nouveaux comme d'anciens moteurs de plusieurs fabricants. Similaires à un moniteur d'activité physique sur votre poignet, les capteurs intelligents recueillent des données qui sont ensuite analysées dans le nuage et affichées dans une application facile d'utilisation, ce qui permet aux techniciens de surveiller l'état de leurs moteurs industriels d'un seul coup d'œil et de planifier l'entretien requis à l'avance. Les capteurs intelligents peuvent réduire les interruptions imprévues jusqu'à 70 % et prolonger la durée de vie des appareils de 30 %, ce qui augmente de façon importante l'efficacité énergétique jusqu'à 10 %.






Site de production neutre en carbone

Saviez-vous que...

... le tout premier site de production neutre en CO2 d'ABB, qui se trouve à Lüdenscheid, en Allemagne, économise plus de 680 tonnes de CO2 par année?

Le projet est une démonstration de faisabilité pour prouver qu'il est possible de créer et de faire fonctionner une usine sans émissions. Les jours ensoleillés, les produits d'ABB génèrent assez d'énergie pour faire fonctionner toute une usine et même en stocker une partie dans le réseau. Dès que les solutions sur place ne peuvent pas couvrir une pointe en demande énergétique, de l'énergie verte supplémentaire est approvisionnée à partir d'un fournisseur, ce qui garantit une production à 100 % neutre en CO2.

L'usine Lüdenscheid d'ABB, qui produit de l'équipement de pointe pour les bâtiments intelligents, est propulsée par des panneaux solaires photovoltaïques qui couvrent environ 7 300 mètres carrés et qui sont installés sur le toit du parc de stationnement. Après une exploitation pendant 12 mois, la combinaison d'énergie solaire, de gestion intelligente de l'énergie et d'un réseau électrique hautement efficace à l'usine a permis de générer 1 190 MWh d'énergie, ce qui équivaut à une réduction de 681 tonnes de carbones, soit l'équivalent de la demande annuelle de 360 maisons privées.

La pièce maîtresse technique du système est le système de gestion énergétique évolutif OPTIMAX® de la série de solutions de gestion de l'énergie d'ABB Ability™. La solution numérique permet la surveillance constante et le contrôle optimal de la production, la consommation et le stockage de l'énergie et fonctionne en grande partie de façon autonome. Ce système d'apprentissage calcule le débit optimal d'énergie en fonction de données prévisionnelles et compense les écarts en temps réel.