Rolf Schaumann

Dans les années huitante et nonante du siècle dernier, le monde change radicalement. L’économie se globalise, et sur un marché planétaire, seule compte encore la meilleure offre.



Les valeurs traditionnelles perdent de l’importance, de vénérables entreprises doivent développer de nouvelles stratégies. C’est ce que fait BBC en 1988, fusionnant pour cela avec l’entreprise suédoise Asea, riche d’une longue tradition. BBC met son énorme potentiel technique dans la corbeille de mariage, Asea son orientation résolue vers le marché et les clients. Les deux potentiels sont fédérés dans une nouvelle stratégie.

Rolf Schaumann personnifie cette stratégie. Il est à la tête d’ABB Suisse depuis 2001 et défend avec conviction les valeurs cardinales de l’entreprise. Ancien ingénieur en développement et ancien vendeur, il connaît l’importance de produits de très haute qualité tout comme celle d’une orientation décisive sur les besoins du marché. R. Schaumann est un «ancien» de BBC. Il entre dans l’entreprise de Baden en 1967, appartient d’abord au groupe de développement Technique moyenne tension, avant de devenir ingénieur de ventes en Australie. Il occupe ensuite différentes fonctions de cadre chez BBC et ABB. A l’origine, ce jeune ingénieur en électricité munichois aurait seulement souhaité acquérir pendant deux à trois ans chez BBC une «expérience des grandes entreprises» en profitant des plaisirs qu’offrent les montagnes suisses. Jusqu’à présent, ses tâches aussi variées que passionnantes l’ont incité à rester.

R. Schaumann est fasciné par le changement, le développement et les transformations. Au début de sa carrière, il développe de nouveaux produits. Comme directeur de BBC et d’ABB Technique moyenne tension Suisse, il transforme un secteur fortement déficitaire de l’entreprise en pilier à la rentabilité durable. Comme Country Manager Chine, il explore un nouveau marché. Et il aimerait renforcer la solide position d’ABB Suisse au sein du groupe.

Rolf Schaumann le sait: cela ne peut se faire qu’avec un travail d’équipe. Il est aussi fasciné par la collaboration avec les acteurs les plus divers d’un groupe présent dans le monde entier. Rolf Schaumann connaît le potentiel d’ABB Suisse. Il met surtout deux aspects en avant: la mentalité et le savoir faire technique. Les Suisses sont largement ouverts aux désirs des clients, les solutions sur mesure sont donc pour eux une évidence. De plus, ils ont une énorme habilité technique. Au sein du groupe, dans tous les domaines, ABB Suisse est au moins le numéro 3, souvent même le numéro 1. Commander chez ABB Suisse, c’est la certitude d‘avoir la qualité. ABB Suisse, Rolf Schaumann en est convaincu, a derrière elle une longue histoire et devant elle un avenir prometteur.
Select region / language