Walter Boveri Junior

La vie de Walter Boveri Junior se déroule à une époque tumultueuse, Non seulement il est témoin des deux guerres mondiales, mais il connaît aussi deux crises qui amènent BBC au bord de l’abîme.


Cette période laisse son empreinte sur l’homme. En tant que président de BBC, il élargit les bases de l’entreprise et la dote d’un épais matelas financier. En tant que personne privée, il reste largement indépendant de BBC.

L’enfance de W. Boveri est marquée par l’atmosphère de la grande bourgeoisie fortunée. «Pour moi, cousine de six ans sa cadette habitant une ville universitaire allemande, la villa Boveri, avec son riche ameublement, ses domestiques zélés et la liberté accordée à tous les invités, était la maison où l’on se sentait le mieux», explique Margret Boveri pour décrire l’environnement familial de son cousin. Walter junior est le deuxième de trois enfants. Il est vif d’esprit et fait ses études plus ou moins en dilettante. Il profite surtout de la vie. Jeune homme, il fonce à toute vitesse sur les routes cahoteuses de l’entre-deux-guerres et même ses parents ne peuvent franchir le seuil de son appartement zurichois qu’après s’être annoncés.

Pourtant Walter Boveri n’est pas seulement un bon vivant, loin s’en faut. Il entre chez BBC après la Première Guerre mondiale et s’y révèle être un manager efficace. Mais son père meurt en 1924, et Fritz Funk prend les rênes du conseil d’administration. Il convoque Walter dans son bureau et le licencie sans préavis. F. Funk ne souffre aucune concurrence. W. Boveri change de métier, réussit en tant que conseiller financier dans une banque privée et parvient ensuite à retourner chez BBC qui, en 1930, l’appelle à son conseil d’administration. Trois ans plus tard, il fonde sa propre banque privée. En 1938, il est élu président de BBC. Après des années difficiles, il remet BBC sur la voie d’une solide croissance. W. Boveri diversifie l’entreprise dans de nouveaux domaines de production comme l’électronique et l’énergie nucléaire, ouvre de nouvelles filiales et met en place une politique financière plutôt conservatrice.

Mais il reste avant tout banquier. Chez BBC, il se concentre sur la gestion stratégique. Il n’est présent à Baden que deux jours par semaine. Au cours des dernières années, ce manque de temps, auquel s’ajoute l’âge avancé du patron, est de plus en plus ressenti comme problématique. En 1966, W. Boveri est remplacé au poste de président de BBC et nommé président honoraire. Il meurt en 1972 dans sa résidence d’Herrliberg, sur les hauteurs dominant le lac de Zurich.
Select region / language