Et comment être sûr qu’il y a toujours exactement autant d’énergie électrique disponible que ce dont on a besoin? ABB a les technologies voulues pour une production, un transfert et une distribution efficaces de l’énergie électrique.
La part des énergies renouvelables dans la production d’électricité augmente constamment: des centrales éoliennes sont édifiées le long des côtes tandis que de gigantesques installations solaires se construisent dans le sud. La production d’électricité, de plus en plus décentralisée et irrégulière, impose de nouveaux défis à toute l’infrastructure de réseau. Grâce aux technologies à courant continu d’ABB, les pertes imputables au transport de l’électricité sur de longues distances peuvent être réduites. Plus le temps passe, plus les nouvelles technologies font que l’énergie produite n’est pas perdue, mais exactement disponible quand on en a besoin. Et des réseaux de plus en plus intelligents – que l’on appelle «smart grids» – permettent de réagir immédiatement aux variations de l’offre et de la demande, de sorte que la stabilité du réseau est garantie en permanence. A l’avenir, l’approvisionnement en énergie sera donc plus durable, plus efficace et plus sûr.