L’énergie électrique ne peut pas être emmagasinée sur une grande échelle. Elle est donc convertie sous une autre forme, stockée temporairement et réinjectée dans le réseau en cas de besoin après avoir été retransformée. Pour cela, les centrales à accumulation par pompage constituent la solution la plus connue de stockage temporaire. Cependant, elles ne peuvent pas couvrir à elles seules les besoins d’accumulation générées par les installations fonctionnant à l’énergie solaire et éolienne, dont les pointes de production sont difficiles à gérer.
Il faut trouver de nouvelles possibilités de stockage. En 2012, ABB et EKZ ont présenté à Dietikon le plus grand accumulateur à batteries de Suisse. Ce projet pilote commun repose sur la technologie lithium-ions, moderne et compacte. Cette solution peut être installée à proximité de la source d’énergie, par exemple une grande installation photovoltaïque. Cela permet également de réduire les pertes dues à la transmission de l’énergie.
D’autres alternatives se trouvent encore au stade de la recherche. ABB travaille sur des solutions prometteuses qui permettront également, à l’avenir, d’emmagasiner des quantités d’énergie encore plus grandes.