Le courant continu en plein essor

Comment intégrer à grande échelle un grand nombre de sources d’énergie différentes dans le réseau en associant efficacité et stabilité? Le premier disjoncteur de puissance du monde conçu par ABB pour le transport de courant continu à haute tension fait œuvre de pionnier dans ce domaine.


Pour transporter vers la Suisse le courant provenant des parcs éoliens de la mer du Nord ou des installations photovoltaïques du sud, une stabilité de la transmission présentant le moins de pertes d’énergie possibles est nécessaire. C’est justement pour de longues distances que le transport par courant continu, stable et à pertes faibles, convient mieux que la transmission d’énergie reposant sur le courant alternatif. Cependant, jusqu’alors, l’inconvénient du transport par courant continu était que le courant ne pouvait être transporté qu’entre deux points, comme sur une autoroute sans entrées ni sorties. Avec le développement du disjoncteur hybride haute tension à courant continu, une énigme de l’électrotechnique, vieille de cent ans, a été résolue. Car un courant continu d’une puissance équivalente à celle fournie par une grande centrale électrique peut désormais être interrompu en quelques millisecondes.

Ce disjoncteur, développé par ABB, combine mécanique extrêmement rapide et électronique de puissance. Il permet de profiter des avantages du transport à courant continu en termes d’efficacité sans mettre en danger la stabilité du réseau. Au contraire: à l’avenir, le courant en provenance des parcs éoliens pourra être efficacement injecté dans le réseau et le transfert d’électricité pourra être interrompu à tout moment en cas de besoin.
Select region / language