Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Le matériau de construction pour la maison

Jura Cement s’appuie sur la technologie ABB pour sa production de ciment entièrement automatisée, rentable et économe en énergie. Les techniciens de service ABB veillent à éviter tout temps mort.



La cimenterie Jura Cement se trouve juste à côté de la carrière de Wildegg. Un processus chronophage permet, dans un premier temps, d’obtenir de la farine crue à partir du calcaire et de la marne de la carrière, puis de calciner le clinker à 1 450° C dans le four, pour en extraire ultérieurement le ciment par broyage. Bien que la deuxième cimenterie de Suisse consomme environ 60% de combustibles alternatifs pour la production de clinker, le processus de production reste toutefois très consommateur en énergie.

De substantielles économies d’énergie


Jura Cement s’appuie donc sur des solutions efficaces en énergie: un convertisseur en cascades vieux de 25 ans a été remplacé par un système d’entraînement à régulation de couple ACS 2000. Ce dernier régule le ventilateur aspirant du refroidisseur du clinker, qui refroidit le clinker calciné à 100 °C. Grâce à la régulation de couple, le moteur du ventilateur aspirant est exploité avec la puissance nécessaire et un meilleur degré d’efficacité. Par conséquent, la consommation énergétique de ce ventilateur aspirant peut être réduite de 20% – une économie d’énergie substantielle pour un processus qui tourne 24 heures sur 24, 320 jours par an.

Le nouveau système de pilotage de processus 800xA contribue également à un déroulement avec un degré d’automatisation élevé. Les experts ABB ont intégré les anciennes commandes, créé un nouveau concept de commande et installé les logiciels propres au ciment. Toutes les données système concernant l’intégralité du processus de production sont désormais consultables dans une salle de contrôle ultramoderne et dans des stations d’exploitation individuelles.

Spécialiste service rapidement sur site


Toutefois, si un problème devait survenir au cours de cette surveillance de processus extrêmement complexe comptant quelque 20 000 points de données, l’expert est rapidement sur site et peut réparer le dysfonctionnement. En marge des réparations propres et des travaux de maintenance, les services ABB reposant sur des bases solides visent à accroître la disponibilité et la fiabilité des installations clients, à réduire les coûts d’exploitation et à améliorer la productivité.

Une productivité élevée chez Jura Cement: environ 750 000 tonnes de ciment sortent de l’usine chaque année, parmi lesquelles on compte sûrement une paire de sacs de ciments pour la construction d’une maison familiale à la campagne.