L’utilisation d’un robot ABB était une des exigences du client final. Trois robots étaient en effet déjà installés dans l’entreprise et avaient démontré leur efficacité. «Dans des applications “salissantes” comme le meulage, le fraisage ou le sablage, les robots performants d’ABB ont très bonne réputation sur le marché», affirme M. Egli. C’est une des principales raisons motivant sa société à intégrer des robots ABB aux offres qu’ils soumettent pour les projets des clients.
Dans la solution destinée à la société spécialisée dans les équipements médicaux, le robot, un IRB 140, est séparé de la zone de sablage par un sas en caoutchouc. Il ne dirige pas le jet de sable, mais déplace la pièce après l’avoir récupérée au niveau de l’amenée. De cette façon, seule une partie du grappin qui amène la pièce à traiter vers le jet de sable/air selon le mouvement programmé est en contact avec des agents abrasifs.
Pour ce projet exigeant, robofact était responsable de la conception générale, de la commande, des systèmes de préhension, des capteurs et de l’amenée des pièces. Le client final est pleinement satisfait du système de sablage automatisé qui a été installé au printemps 2014. La validation du processus par les clients de ce domaine d’activité sensible est en bonne voie.