Une technique sophistiquée au quotidien

Un fusible qui renferme une technique complexe

Les experts d’ABB mettent leur expertise au service des systèmes de commutation pour les courants et les tensions élevés, mais pas uniquement. Leur ingéniosité se retrouve même dans les disjoncteurs les plus courants. Lors du développement, les constructeurs travaillent en étroite collaboration avec les électrotechniciens pour les pièces mécaniques. Le développement d’une nouvelle génération d’appareils dure environ trois ans. Une simulation informatique n’est pas encore en mesure de tout révéler. Divers éléments et certaines étapes doivent donc être testés de façon isolée, par ex. le déplacement de l’arc vers la chambre d’extinction.

Début

Si le courant dans la bobine dépasse une certaine valeur, la cheville d’ancrage est attirée vers la force du ressort de rappel intérieur.

L’arc se forme

La cheville d’ancrage isole les contacts. Un arc apparaît entre le contact mobile et le contact fixe.

Point de contact ouvert

Le point de contact est entièrement ouvert et l’arc est clairement visible.

Arc dans la chambre d’extinction

L’arc pénètre dans la chambre d’extinction.

Fractionnement de l’arc

L’arc est fractionné en plusieurs morceaux dans la chambre d’extinction sous une tension d’env. 30 V, puis éteint.

Le levier de commande tombe

Le levier de commande n’atteint sa position finale qu’après env. 10 ms en raison de l’inertie.

L’arc

En principe, un arc électrique est formé d’une décharge de gaz qui se produit entre deux électrodes. Si les contacts ouverts ne sont pas encore suffisamment distants l’un de l’autre lors d’une manoeuvre, même une faible intensité de champ électrique suffit à ioniser l’air en continu. Conséquence: Un arc se forme, comme les éclairs pendant un orage. Avec du courant alternatif, l’arc s’éteint au passage par zéro de la courbe de courant sinusoïdale. Si les contacts ne sont pas encore assez éloignés à la nouvelle tentative d’établissement de tension, l’arc se rallume. Différents systèmes existent pour éviter cela et éteindre l’arc rapidement. Ils soufflent l’arc avec de l’air comprimé par exemple, ou ils réalisent des manoeuvres dans des milieux de grande rigidité diélectrique, dans le vide ou dans de l’hexafluorure de soufre.

Si un arc n’est pas rapidement éteint, d’importants dommages risquent de se produire. Si l’arc dure 300 ms, il y a un risque d’incendie et d’explosion. Selon la conception de l’installation de distribution, le personnel risque de subir des blessures graves.

Plus d´informations

Select region / language