Une concurrence globale entre les sites d’implantation
Du fait de l’amélioration des infrastructures IT et de la baisse des coûts de connexion, l’installation des centres de calcul ne se heurte plus à des restrictions géographiques. Différents facteurs d’implantation entrent en jeu dans cette concurrence globale, le plus important étant une alimentation électrique sûre et économique car les centres de calcul ont une fonction vitale pour les entreprises et sont très gourmands en énergie électrique. De nombreuses entreprises prennent aussi en compte l’origine du courant consommé. Des critères comme la stabilité politique, économique et sociale du pays sont également importants. Pour finir, l’installation d’un centre de calcul implique un engagement à long terme sur place, de préférence dans des conditions sûres.
Au regard de tous ces facteurs, c’est sans surprise que l’Allemagne et la Suisse comptent parmi les sites privilégiés pour l’implantation de centres de calcul en Europe. L’Allemagne enregistre, derrière la Grande-Bretagne, la deuxième plus grande surface brute de centres de calcul, tandis que la Suisse présente la deuxième plus grande densité de centres de calcul par nombre d’habitants derrière l’Irlande. Parallèlement à leur position géographique centrale et leurs infrastructures IT performantes, ces deux pays tirent profit de leurs règlements restrictifs sur la protection des données qui constituent une nouvelle valeur ajoutée face aux programmes d’espionnage.
L’essor des centres de données devrait se poursuivre encore longtemps. Les experts estiment en effet que plus d’un cinquième des entreprises ont toujours leurs capacités de calcul en interne. Les exigences en termes de disponibilité, de fiabilité et de sécurité des systèmes IT ne cessant de grandir, la délocalisation va devenir pour un grand nombre d’elles la solution la plus intéressante financièrement. Le cabinet de conseil Broadgroup anticipe par exemple pour la Suisse une augmentation de la surface des centres de calcul de 63% entre 2011 et 2016.