La nouvelle surveillance de fusibles EFM avec connecteur platine préfabriqué à l’usine est disponible pour l’interrupteur-sectionneur SlimLine XR. Elle est montée du côté interne du câblage de la multiprise. Si un fusible se déclenche ou est retiré de l’appareil, une LED rouge signale un message d’erreur. Après le remplacement ou la remise en place du fusible, le SlimLine XR acquitte automatiquement le message d’erreur et une LED verte signale le bon état de fonctionnement. L’EFM est alimentée par la barre elle-même et n’exige donc pas d’alimentation externe. Les nouvelles multiprises des barres XR transmettent les états de fonctionnement à la surveillance des fusibles via un contact inverseur sans tension. Les variantes avec moteur intégré ou transformateurs de courant disposent aussi d’une nouvelle multiprise et transmettent tous les signaux au client sur la multiprise. Cela permet d’isoler et de connecter facilement les appareils sans défaire le câblage. Afin de se conformer à la nouvelle norme CEI 61439-2, toutes les barres XR sont pourvues d’un ergot d’arrêt sur la partie gauche de l’appareil qui se dégage à l’activation de l’appareil. Sur le plan mécanique, le guidage de l’ergot est relié au mouvement des contacts principaux. Il est ainsi impossible de sortir ou de rentrer les barres dans l’armoire électrique lorsque l’appareil est activé.