Exploitation d’un réseau à pleine capacité

La livraison d’une quantité plus importante de courant électrique aux consommateurs nécessite, dans certains cas, la construction de nouvelles lignes de transport. La capacité des lignes existantes peut cependant être considérablement accrue par l’utilisation de systèmes de transmission triphasés flexibles (FACTS).

Les équipements FACTS adaptent les paramètres physiques des lignes de façon à pouvoir atteindre une puissance maximale (compensation série). En outre, ils absorbent l’excédent d’énergie provenant des dérangements et injectent du courant dans le système afin de stabiliser le réseau (compensation parallèle/compensation shunt).

Dans certains cas, la capacité peut être plus que doublée par ces dispositifs. ABB est un pionnier de la technologie FACTS. Dans le monde entier, l’entreprise a livré plus de 700 systèmes, davantage que n’importe quel autre fournisseur.

Pour profiter au maximum des capacités de production déjà disponibles, il est aussi possible d’interconnecter des réseaux voisins, afin de pouvoir exploiter en commun les réserves. Pour surmonter de grandes distances, pour le transport d’électricité sous les eaux et pour le couplage des réseaux asynchrones, il est nécessaire de faire appel à la technologie du transport de courant continu à haute tension (CCHT).

ABB développe et construit des systèmes CCHT depuis plus de 50 ans. Au cours de cette période, l’entreprise a effectué un travail de pionnier en mettant au point des technologies révolutionnaires et livré plus de la moitié des projets de CCHT en service dans le monde, une performance exceptionnelle qui a permis à ABB d’acquérir une somme inégalée d’expériences.
Select region / language