Un composant décisif pour la gestion d’une infrastructure critique

Les fonctions de communication garantissent que tous les systèmes, équipements et services qui composent les systèmes de gestion des réseaux, d’automatisation, de sécurité et de contrôle-commande puissent être entièrement intégrés et se comporter comme un seul et unique système.

En l’absence d’un réseau de communication efficace, les systèmes d’alimentation en électricité modernes ne fonctionneraient tout simplement pas. Les opérateurs d’exploitation communiquent entre eux pour coordonner les actions et échanger des informations de toute nature. Le réseau de communication transmet des informations pour la télécommande des stations sans personnel.

Les données et valeurs de charge provenant de tous les sites du réseau électrique sont transmises via le réseau aux postes de contrôle-commande, et les instructions de commande, centralisées ou réparties, sont communiquées aux différents sites. Il est capital que le réseau de communication puisse transporter de multiples signaux de commande importants qui doivent être échangés instantanément et en temps réel entre différents sites afin de garantir la régulation et la protection optimales du réseau.

En bref, les réseaux de communication permettent aux fournisseurs d’énergie de s’assurer que le flux d’énergie électrique allant des alternateurs aux consommateurs n’est jamais interrompu.

ABB propose une vaste gamme de solutions de communication qui répondent à des exigences très sévères de sécurité, de fiabilité, de réaction en temps réel et de flexibilité.

Une communication fiable est garante d’une plus grande disponibilité


Une communication fiable permet aux systèmes de protection de corriger les dérangements sur les lignes et d’isoler les composants primaires des installations directement affectés par un défaut. De la sorte, la disponibilité de toutes les autres ressources critiques du réseau peut être assurée.

Aider au développement de réseaux intelligents


Pour les entreprises d’approvisionnement en électricité, des services de communication efficaces et fiables sont indispensables. Ils sont nécessaires à la régulation, à la surveillance et à la gestion du réseau électrique. Les développements en cours dans la technologie de l’information, la poursuite de la dérégulation des marchés de l’énergie et l’introduction de ce que l’on appelle des Intelligent Electronic Devices (IED) et d’autres équipements destinés aux réseaux intelligents ont exercé et exercent encore une influence considérable sur les exigences des entreprises d’approvisionnement en matière de communication. Par conséquent, les réseaux de communication doivent devenir plus fiables, plus efficaces, plus sûrs et plus flexibles qu’ils ne l’étaient jusqu’à présent.

Sécuriser les investissements par l’intégration


La plupart des fournisseurs d’énergie disposent déjà au moins d’un système de communication qui, dans certains cas, comporte différentes technologies opérant peut être isolées les unes des autres. Il est important de réunir différents médias et technologies de communication dans un seul réseau de communication hybride pour garantir ainsi que les entreprises d’approvisionnement en électricité puissent continuer à profiter de leurs investissements antérieurs.

Protéger les dispositifs d’annonce


Les équipements de communication pour la protection des lignes doivent offrir une fiabilité et une sécurité maximales avec des temps de transmission réduits au minimum. Pour certains mécanismes de protection, un canal de transmission des données est indispensable. Pour d’autres, un tel canal n’est pas impérativement nécessaire, mais il permet d’améliorer sensiblement les performances du réseau. Power System Management La disponibilité du courant électrique dépend fortement de la fiabilité du système de contrôle commande gérant l’alimentation en électricité. Par conséquent, les systèmes de contrôle-commande en général, et les installations de communication correspondantes en particulier, doivent fonctionner de manière fiable, même dans des conditions défavorables. Les capacités nécessaires aux applications de contrôle-commande traditionnelles comme SCADA/EMS (Energy Management System) ou SCADA/DMS (Distribution Management System) sont encore relativement modestes. Avec l’introduction de nouvelles applications plus modernes pour la technique de contrôle-commande des réseaux, qui satisfont aux exigences des réseaux intelligents, tout le système d’alimentation en électricité aura besoin d’une bande passante plus large pour la communication. En outre, l’utilisation d’architectures de systèmes de contrôle-commande réparties pour la gestion de l’énergie nécessite des capacités de transmission plus élevées.

Communication interne à la centrale


Dans le monde entier, les réseaux électriques sont un élément décisif de l’infrastructure nationale, raison pour laquelle les installations vidéo, de téléphonie, de détection des intrusions, de contrôle d’accès et de sonorisation font partie intégrante de l’infrastructure de communication interne d’une centrale. Un système de communication vocale fiable et sûr constitue toujours un outil indispensable pour l’exploitation des systèmes d’alimentation en électricité car la répartition efficace de la charge et la coordination des manœuvres de commutation sont en général confirmées par téléphone. De plus, les stations vidéo télécommandées sont idéales pour la surveillance des sous-stations sans personnel, en particulier sur des sites très isolés ou difficilement accessibles.
Select region / language