Entreprise leader dans les domaines de la technique énergétique et de la technique d’automatisation, ABB a développé ses systèmes d’accumulation à batteries pour prendre activement en compte, dans le domaine énergétique, toute une série d’aspects de la chaîne de valorisation.
Des applications pour les modules d’accumulation à batteries d’ABB ont déjà été réalisées chez des clients du monde entier en utilisant notre technologie novatrice, permettant de relever de multiples défis de tous ordres.
Des explications sur ces diverses installations figurent ci‑dessous. Elles montrent le large éventail des applications ainsi que les bénéfices et les avantages qu’apportent dans la pratique aux installations d’accumulation d’énergie notre technologie et notre savoir-faire.
Un système d’accumulation à batteries d’une capacité de 1 MW fournit de l’électricité en cas de besoin
EKZ est l’un des principaux fournisseurs suisses d’électricité et l’une des plus grandes entreprises helvétiques du secteur énergétique.
ABB a collaboré avec EKZ pour un projet d’accumulation à batteries d’avant-garde, le plus ambitieux de son type en Suisse.
Afin de pouvoir injecter du courant supplémentaire dans le réseau en cas de besoin, ABB a livré et installé une solution d’accumulation à batteries d’une capacité de 1 MW utilisant des batteries lithium-ion (li-ion), offrant pour commencer une capacité de stockage de 350 à 500 kWh d’électricité.
Cette installation d’accumulation est intégrée dans le réseau de distribution d’électricité d’EKZ. Ont été considérés divers aspects essentiels, comme par exemple l’équilibrage des pointes de charge et les fluctuations de l’alimentation en électricité, ainsi que la viabilité de la solution pour l’optimisation du réseau.
Une solution de réserve tournante permet de créer en Alaska une alimentation électrique de secours
Golden Valley Electric Association (GVEA) exploite et entretient en Alaska un réseau comportant plus de 4800 km de lignes de transport et de distribution et 35 sous-stations.
En ayant recours à la technologie d’accumulation à batteries, ABB a implémenté une solution de réserve (solution de réserve tournante) disponible en permanence, pouvant être utilisée par GVEA en cas de besoin comme alimentation de secours.
En 2003, nous avons mis en service une solution sous forme de système de convertisseur de puissance à batteries nickel-cadmium permettant de mettre à disposition une puissance de 27 MW pendant 15 minutes et une puissance de 46 MW pendant 5 minutes, laissant ainsi suffisamment de temps pour remettre en service la production locale d’électricité.
En Alaska, en hiver, les températures descendent souvent jusqu’à -52 °C, si bien que notre solution d’accumulation à batteries a été spécialement conçue pour fonctionner en toute fiabilité sous ces températures extrêmement froides.
Les systèmes de convertisseurs permettent de coordonner les besoins critiques en électricité
ABB a récemment développé, fabriqué, testé et fourni quatorze containers de 12 mètres de long renfermant des systèmes de convertisseurs pour des clients à la recherche de solutions rapides pour des applications high-tech, solutions répondant à des exigences spécifiques portant sur le stockage d’énergie, la compensation de la puissance réactive et la qualité du courant.
Les clients du monde entier ont besoin de systèmes modernes de convertisseurs, aussi bien dans le domaine des sources d’énergie conventionnelles que dans celui des sources d’énergie renouvelables. Ils comptent sur la toute dernière technologie disponible sur le marché, mais ne sont pas prêts à l’attendre plus longtemps que des produits électriques conventionnels. Pour ABB, le défi consiste à développer des solutions dynamiques novatrices tout en satisfaisant les attentes des clients en termes de délais de livraison.
Les systèmes de convertisseurs ABB pour le stockage d’énergie aident industriels et fournisseurs d’énergie à gérer les besoins en capacité de charge et à compenser la puissance réactive, de façon à pouvoir garantir une gestion constante de l’énergie et une qualité régulière du courant.
Le stockage dynamique de l’énergie améliore la stabilité du réseau en Grande‑Bretagne
UK Power Networks est une importante entreprise d’alimentation en énergie qui approvisionne en électricité plus de huit millions de foyers et d’entreprises britanniques.
UK Power Networks a chargé ABB de développer une installation de stockage dynamique d’énergie permettant d’injecter en cas de besoin dans le réseau électrique l’énergie renouvelable produite dans les centrales éoliennes locales.
Le défi consistait aussi à garantir qu’une partie de cette énergie soit conservée en réserve afin de réguler le flux électrique pour compenser les fluctuations de l’offre en énergie éolienne et aider à l’alimentation électrique en cas de dérangement.
ABB a implémenté une solution DynaPeaQ® clés en mains en intégrant SVC Light®, qui comporte huit piles de 13 modules de batterie lithium-ion (li-ion) formant un réseau de 11 kV. Ensemble, ces modules à haute densité énergétique peuvent accumuler jusqu’à 200 kilowattheures (kWh) d’énergie électrique.
Cette installation autorise une régulation dynamique de la tension dans le système de distribution et permet en même temps l’accumulation dynamique de l’énergie excédentaire en provenance de l’installation éolienne. Cet excédent d’énergie est ensuite utilisé pour compenser les pointes de charge du réseau et pouvoir ainsi en garantir la stabilité.
Les systèmes d’accumulation à batteries renforcent le rôle des sources d’énergie renouvelables
Falbygdens Energi est une entreprise suédoise d’alimentation en électricité qui injecte déjà une proportion considérable d’énergie éolienne dans le réseau de la ville de Fallköping.
ABB a été chargée de livrer une solution novatrice de stockage dynamique pour le réseau d’alimentation en électricité de ce fournisseur d’énergie afin de maximiser le nombre des raccordements de sources d’énergie renouvelables à la chaîne d’alimentation en électricité.
Pour le stockage de l’énergie produite localement dans les installations éoliennes, ABB a dans ce projet mis à profit son savoir‑faire dans le domaine de l’accumulation à batteries afin de conserver une capacité d’accumulation de 75 kW dans des cycles d’une durée pouvant atteindre 60 minutes. L’énergie accumulée est utilisée pour la stabilisation du réseau et pour l’équilibrage des charges de pointe pendant la journée.
Ce projet est une étape importante dans l’évaluation du rôle de la technologie du stockage de l’énergie, de la poursuite du raccordement des sources d’énergie renouvelables et du développement des réseaux intelligents. Cette solution est en outre utilisée pour examiner la pertinence de l’utilisation de l’énergie accumulée comme source d’électricité supplémentaire pour le chargement des véhicules électriques.