Knipsen Sie ein Selfie mit der ABB-Lokomotive, posten Sie das Bild mit dem Hashtag #abblok auf der offiziellen Facebook-Seite von ABB Schweiz und sammeln Sie kräftig "Likes". Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie zwei Tickets für eine der ersten Fahrten durch den Gotthard-Basistunnel.
Vom 21. Januar bis zum 25. März 2016 können Sie Ihr Selfie auf unserer offiziellen Facebook-Seite posten. Die 25 Selfies, die bis zum 31. März 2016 die meisten "Likes" erhalten, gewinnen. Die Gewinner werden von uns via Facebook-Nachricht kontaktiert.