La mattina presto, verso mezzogiorno e alla sera, gli orari in cui si verificano i picchi di domanda, è necessaria molta energia, per permettere alla popolazione svizzera di cucinare o navigare in Internet con il computer.
In questi orari di punta la corrente elettrica è fornita da centrali di accumulazione mediante pompaggio come quelle di Linth-Limmern (KLL), nel canton Glarona, con una produzione annuale di 460 milioni di chilowattora. Affinché l’approvvigionamento energetico in Svizzera resti affidabile anche in futuro, le capacità verranno aumentate. Sotto il bacino di Limmern, entro il 2015, nascerà infatti una nuova centrale di accumulazione mediante pompaggio sotterranea aggiuntiva, concepita per una potenza di pompaggio e delle turbine di 1000 megawatt ciascuna.
Gli equipaggiamenti elettrotecnici saranno forniti da ABB: i trasformatori principali di unità, il reparto generatori, gli impianti a media tensione, il sistema di controllo della centrale, i gruppi elettrogeni di emergenza e per il fabbisogno proprio. La commessa comprende anche un impianto di distribuzione isolato in gas da 380 kV, che immette nella rete l'elettricità prodotta dalla centrale. Già precedentemente, ABB aveva fornito due sottostazioni chiavi in mano e i gruppi elettrogeni di emergenza per l’alta tensione e il fabbisogno proprio per la sottostazione elettrica di Tierfehd.
ABB è un partner affidabile per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica. La gamma di prodotti comprende tutti i componenti chiave principali come interruttori per generatori, trasformatori, impianti di distribuzione e dispositivi di protezione ed offre una vasta gamma di sistemi e servizi chiavi in mano. Tra questi vi sono ad esempio i sistemi di automazione e comunicazione per centrali elettriche e sottostazioni, nonché i sistemi di controllo di rete e per stazioni elettriche. Presso la fabbrica Lenzburg vengono prodotti inoltre semiconduttori di potenza per la trasmissione ad alta tensione in corrente continua (HVDC) a grandissime distanze.
Con l’affidabilità delle proprie tecnologie ABB contribuisce a far sì che negli orari di punta vi sia sempre energia sufficiente disponibile, anche se tutta la popolazione svizzera accendesse contemporaneamente i propri apparecchi elettrici.