Puoi vedere questa pagina in

 

Formazione e training

Perfezionare le capacità

Prodotti, impianti, sistemi, programmi e tool software oggi evolvono in base a cicli sempre più veloci. Per questo la formazione continua è ancora più importante.
Sfruttate il programma di formazione che abbiamo appositamente realizzato sulla base della situazione attuale e delle vostre esigenze. I desideri individuali sono ben accetti.

Tutti i corsi di formazione con «Riunioni virtuali» sono gratuiti per i nostri clienti
I corsi standard sono offerti alle nostre consuete condizioni.
 

Motors & Drives


ABB Ability. La nostre soluzioni IoT

Monitorate, controllate e gestite i vostri apparecchi, processi e procedure con accesso da remoto Scoprite l’offerta completa ABB Ability, le nostre soluzioni IoT. Come funziona, quali sono i vantaggi e cosa vi serve? Acquisite conoscenze su applicazioni, analisi e rapporti per sfruttare appieno il potenziale:

  • ABB Ability
  • Remote Express
  • Remote Condition Monitoring
  • Manutenzione secondo condizione
  • Smart Sensor (motori, pompe, cuscinetti)
  • IoT-Panel
  • Portali web e app

 


Operatività

Un’installazione e una messa in funzione condotte in modo corretto e attento sono le premesse necessarie per un funzionamento senza problemi. Ciò dicasi per i motori e per i convertitori di frequenza. Acquisite queste competenze e l’occhio allenato a individuare gli errori:

  • Cablaggio
  • Pannello di controllo
  • Parametrizzazione
  • Sensori PTC
  • Messa in funzione
  • Assistenza/manutenzione
  • Risoluzione dei problemi

Programmazione

Già da molto tempo i convertitori di frequenza non devono più essere programmati tramite un pannello di controllo di difficile comprensione, almeno non con ABB. Software quali: 

  • Drive Composer
  • Virtual Comissioning
  • Virtual Drive

vi consentono di effettuare in modo molto semplice la progettazione, programmazione e messa in funzione da qualsiasi luogo desideriate. Imparate la programmazione adattativa e scoprite la straordinaria tecnologia dei convertitori di frequenza ABB.



Motori

Il mercato offre una grande varietà di tecnologie diverse per i motori. Migliorate le vostre conoscenze in questo settore e imparate a riconoscere i vantaggi e gli svantaggi delle varie tecnologie:

  • Motori asincroni
  • A riluttanza sincrona
  • Raffreddati ad acqua
  • Motori speciali
  • Opzioni per i motori

Scoprite una panoramica delle possibilità disponibili per essere in grado di compiere la scelta migliore.



Azionamenti

Il convertitore di frequenza è il sistema nervoso centrale di un pacchetto di azionamenti. Di conseguenza questi apparecchi sono estremamente importanti e, a seconda del tipo, offrono un’ampia gamma di funzionalità, le più importanti delle quali potrete conoscere in questo corso:

  • Basse armoniche
  • Sicurezza
  • Ottimizzazione energetica
  • Collegamento Mod-Bus
  • Funzionalità PLC
  • Differenze tra azionamenti a controllo scalare e a controllo vettoriale e rispettive applicazioni tipiche

Tools

ABB offre molti software che possono semplificare e migliorare il vostro lavoro. Strumenti di facile uso per la scelta, la messa in servizio e per l’utilizzo dei convertitori di frequenza e dei motori:

  • Mot size
  • Drive Size
  • Drive Selector
  • Drive composer
  • Powertrain-Portal

Imparate come risparmiare tempo e costi con questi strumenti.


Norme e regolamenti

Ridurre il consumo di energia, aumentare la sicurezza. Questa direttiva internazionale nel settore della costruzione di macchine e impianti ci accompagna da decenni e le norme e i criteri che da essa derivano sono oggetto di costante rielaborazione. Con questo corso aggiornerete le vostre conoscenze nei seguenti campi:

  • Classi di efficienza energetica e MEPS globale
  • Classe di efficienza dei sistemi per pacchetti di azionamenti
  • Ambienti a rischio di esplosione: classificazione e definizioni

Robotica


IRC5 (**)

Corsi di programmazione robotica in due parti. Nella prima parte conoscerete i comandi dei robot e imparerete come modificare, completare e ottimizzare i programmi esistenti.  Nella seconda parte verranno approfonditi gli argomenti del Corso 1, così che al termine sarete in grado di realizzare anche programmi più complessi. Prerequisiti: conoscenze PC di base.


RobotStudio (**)

RobotStudio è il nostro software di simulazione e programmazione offline che offre una completa riproduzione digitale (gemelli digitali) di impianti o sistemi fisici. Vi insegneremo a utilizzare RobotStudio in modo ottimale per consentirvi di risparmiare tempo e costi.


YuMi (**)

YuMi è il nostro primo robot realmente collaborativo a due braccia Imparate a programmare YuMi in modo ottimale. Gli strumenti a questo scopo sono: funzioni standard RAPID, MultiMove e YuMi SmartGripper


Refresher Robotics  (**)

Il mondo dei robot si evolve in modo estremamente rapido. Chi non lavora tutti i giorni con i nostri robot, perde rapidamente il contatto con le moderne tecnologie. Con questo corso di aggiornamento potrete rimanere al passo e prepararvi al futuro.

Elettrificazione


Smarter E-Mobility: infrastruttura e-bus

Perché, come e con cosa. Quali soluzioni offre il mercato? Come deve essere attrezzata la rete? A cosa occorre prestare attenzione nella pianificazione?


Smarter Home: ABB IP Welcome

Il sistema di videocitofonia moderno e sicuro di ABB Scoprite di più sui vantaggi e sulla programmazione della nuova soluzione di controllo degli accessi e del relativo controllo da remoto.


Smarter Power UPS

Come posso realizzare un accesso sicuro ai miei impianti di UPS?


Smarter E-Mobility

Vi mostriamo come, da qualsiasi luogo, potrete effettuare la manutenzione digitale dei vostri impianti quando essi necessitano di cure.


Smarter Home: ABB-free@home, ABB-Welcome

Il sistema «Smart Home» di ABB offre una gamma completa per il controllo domotico smart integrato, dal sistema di videocitofonia ABB-Welcome® al sistema di sicurezza ABB-secure@home, fino ad ABB-free@home®, il cuore della «casa intelligente».


Smarter Power: ABB Ability EDCS
ABB Ability™ EDCS è l’innovativa piattaforma di cloud computing sviluppata per monitorare, ottimizzare e controllare gli impianti elettrici. ABB Ability™ EDCS fa parte dell’offerta ABB Ability™ e utilizza un'architettura d'avanguardia basata su cloud per raccogliere, elaboratore e archiviare dati. Come funziona il sistema. Quale architettura di sistema è necessaria, quali sono i vantaggi già oggi.

altre offerte

Select region / language