Premiata tecnica per il mondo digitale

In un mondo sempre più digitalizzato, il traffico dati è in rapidissima crescita e richiede enormi capacità di memoria. Nei moderni centri dati, i server funzionano 24 ore su 24 e necessitano di grandi quantità di energia elettrica. Un'innovativa soluzione in corrente continua di ABB riduce i consumi energetici, come dimostra l’esempio del centro dati della Green AG.


Nel nuovo centro dati della Green AG, azienda fornitrice di servizi ICT, ABB e Green hanno seguito strade innovative. Il data center è il primo al mondo ad essere dotato di un sistema di distribuzione dell’energia in corrente continua. I sistemi in corrente continua funzionano in modo più efficiente di quelli con tecnologia in corrente alternata e riducono le perdite di energia del 10-20%. Inoltre, generano meno costi di allestimento, installazione, manutenzione e gestione degli immobili, oltre a necessitare di minor spazio. La soluzione è conforme a elevati standard ecologici e per questo, nel gennaio 2013, ha ottenuto il premio settoriale Watt d’Or dell’Ufficio federale dell’energia.

Per garantire la massima sicurezza possibile, l’alimentazione viene effettuata tramite due linee separate. All’interno del centro dati, quadri di distribuzione principali a bassa tensione e un impianto intelligente ABB provvedono alla distribuzione dell’energia elettrica. In caso di interruzione della rete elettrica pubblica, si attivano immediatamente gli impianti di emergenza. Il passaggio senza soluzione di continuità è garantito da un gruppo di continuità assoluta, in modo tale che il traffico dati possa funzionare sempre in modo sicuro e affidabile.
Select region / language