Mobilità senza confini

Lo sapevate che pendolari e viaggiatori spesso si muovono con l’aiuto di ABB. Sui mezzi di trasporto pubblici, sulle strade o in mare, la tecnologia ABB è al servizio della mobilità quasi ovunque. Treni, tram e autobus viaggiano con sistemi di propulsione completi ABB o con componenti come trasformatori e sistemi di alimentazione della rete di bordo. Chi utilizza un veicolo elettrico a basse emissioni, lo può collegare a una stazione di ricarica delle batterie ABB. Motori maneggevoli e potenti turbocompressori muovono navi container e navi da crociera sui mari.

Le soluzioni ABB permettono di utilizzare in modo efficiente l’energia per i trasporti, riducendo al contempo le emissioni. Inoltre, garantiscono un funzionamento sicuro e senza interruzioni dell'infrastruttura per la circolazione, affinché persone e merci godano di una mobilità senza confini.
Select region / language