Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Pietre miliari nella storia di ABB

2012
Interruttore di potenza in corrente continua

Entra in funzione tra Xiangjiaba e Shanghai la prima linea di trasmissione a tensione ultra-alta in corrente continua al mondo. Il collegamento a ±800 kV di ABB ha una potenza di 7200 MW e trasmette elettricità dalla centrale idrica di Xiangjiaba, nella Cina sud-occidentale, verso Shanghai, la capitale industriale ed economica del Paese, situata a 2000 chilometri di distanza. La nuova linea di trasmissione è in grado di coprire il fabbisogno di elettricità di 24 milioni di persone.

2010
Trasmissione a tensione ultra-alta in corrente continua

Dopo diversi anni di ricerche, ABB ha sviluppato il primo interruttore di potenza per la trasmissione ad alta tensione in corrente continua. L’interruttore combina un sistema meccanico rapidissimo all’elettronica di potenza e sarà in grado di “interrompere” corrente continua pari alla potenza di una grande centrale in soli 5 millisecondi, cioè trenta volte più velocemente di un battito di ciglia.

2009
Impianto di distribuzione a tensione ultra-alta

ABB mette in funzione un impianto di distribuzione a tensione ultra-alta da 1100 kV, stabilendo così nuovi record di efficienza nella trasmissione su lunghi tratti.

2009
Gru portuale interamente automatizzata

ABB consegna la prima gru portuale a benna completamente automatica per il primo terminale per merci sfuse senza personale umano.

2008
Linea subacquea di trasmissione ad alta tensione in corrente continua

ABB mette in funzione la linea HVDC (trasmissione ad alta tensione in corrente continua) subacquea più lunga e potente del mondo. La linea è lunga 580 km e collega le reti della Norvegia e dei Paesi Bassi. La capacità di trasmissione, che può essere utilizzata in entrambe le direzioni, è di 700 Megawatt.

2005
HVDC Light

ABB lancia HVDC Light, permettendo il trasporto di corrente dalla terraferma alle piattaforme di trivellazione offshore.

2004
Sistema di automazione 800xA

ABB lancia sul mercato il primo sistema di automazione industriale completamente integrato: il sistema 800xA.

2004
Automazione di una sottostazione

ABB fornisce il primo sistema di automazione per sottostazioni indipendente dal produttore, conforme al nuovo standard internazionale per il controllo e la protezione dell'equipaggiamento delle stazioni.

2002
Cavo sotterraneo per corrente alternata

Con il "Murraylink" vengono collegate le reti a corrente alternata degli stati australiani di Victoria e South Australia. Il cavo ABB, lungo 177 chilometri e con una capacità di 220 Megawatt, è interrato per motivi di protezione dell'ambiente ed è quindi la linea ad alta tensione sotterranea più lunga del mondo.

2000
Impianto di alimentazione elettrica dalla terraferma per le navi

A Göteborg ABB installa il primo impianto di alimentazione elettrica “shore to ship”. In questo modo le navi in porto possono spegnere i loro generatori diesel, riducendo notevolmente le emissioni di anidride carbonica e il rumore.

1998
Flexpicker

ABB lancia l'IRB 340, il primo robot sviluppato appositamente per la selezione e l'imballaggio di oggetti piccoli e leggeri.

1991
Interruttore a tiristore per compensazione in serie

ABB sviluppa il primo interruttore a tiristore per compensazione in serie comandabile del mondo ed è considerata da questo momento all'avanguardia in questa tecnologia.

1990
Azipod

Sviluppo dell'attuatore Azipod, in grado di migliorare la manovrabilità e l'efficienza energetica delle imbarcazioni, dalle navi da crociera, ai traghetti, fino ad arrivare ai rompighiaccio.

1988
Fusione

La svizzera BBC e la svedese ASEA si uniscono per dare vita alla ABB, in quella che è fino ad ora la più grande fusione in ambito industriale. Come sede principale viene scelta Zurigo. Al momento della fusione le due aziende occupano circa 160'000 persone a livello mondiale.

1984
Itaipú

ASEA e BBC forniscono generatori, sottostazioni di trasformazione e sistemi di trasmissione per quella che è stata per molto tempo la centrale idrica più grande del mondo: Itaipú, ubicata tra il Brasile e il Paraguay.

Asea

1974

 

Robot industriale elettrico

ASEA lancia sul mercato il primo robot industriale completamente elettrico e gestito da un microprocessore a livello mondiale.

BBC

1971

 

Trasformatore da 1300 MVA

BBC fabbrica il primo trasformatore al mondo con una potenza di 1300 MVA.

1954
Trasmissione ad alta tensione in corrente continua

ASEA fornisce il primo sistema di trasmissione ad alta tensione in corrente continua (HVDC, cioè High Voltage Direct Current) al mondo, il quale collega l'isola di Gotland tramite un cavo sottomarino lungo 100 km e con una potenza di 20 MW.

1969
Azionamento senza ingranaggi per mulini

BBC sviluppa il primo azionamento senza ingranaggi per mulini da cemento, aumentandone così la sicurezza, affidabilità ed efficienza.

1953
Trasmissione dati

BBC effettua la prima trasmissione dati con l'utilizzo di una frequenza portante, creando così nuove possibilità nel campo della trasmissione della voce, di dati di comando e di segnali di protezione per la gestione di reti elettriche.

1953
Diamanti industriali

ASEA è la prima azienda al mondo a produrre diamanti sintetici.

1944
Locomotiva ad alta velocità

BBC sviluppa la prima locomotiva ad alta velocità con azionamento diretto. In questo modo vengono migliorate l'efficienza e l'affidabilità, oltre allo sfruttamento dello spazio interno.

1939
Turbina a gas

BBC installa presso una centrale a Neuchâtel la prima turbina a gas pronta per il mercato.

1901
Turbina a vapore

BBC è la prima azienda a costruire una turbina a vapore in Europa.

1899
Locomotiva elettrica

La prima locomotiva elettrica a scartamento normale d'Europa è azionata da due motori BBC. Si tratta dell'inizio di una nuova era nel campo della corrente ferroviaria.

1897
Interruttore a olio in alta tensione

BBC sviluppa il primo interruttore a olio in alta tensione, ponendo così le basi della competenza di ABB nel campo degli impianti di distribuzione e delle sottostazioni.

1893
Corrente trifase

ASEA costruisce il primo sistema a corrente trifase. L'energia elettrica viene trasportata da una centrale idrica a 13 km di distanza con una tensione di 50 kV. In questo modo viene spianata la via per quella che oggi è la tecnologia di trasmissione dominante a livello mondiale.

1891
BBC

Charles Brown e Walter Boveri fondano a Baden la BBC, la prima azienda a trasmettere corrente alternata in alta tensione.

1889
Sistema trifase

Jonas Wenström inventa il sistema trifase per generatori, motori e trasformatori.