Da molti anni ABB fornisce tecnologie innovative ed efficienti dal punto di vista energetico al settore ferroviario. La collaborazione con la Ferrovia Retica (RhB), ad esempio, risale agli inizi del 20° secolo. Oggi RhB adopera treni per il «Glacier Express» e la nuova flotta «Allegra» con prodotti ABB. Sono treni dotati di pacchetti di trasmissioni potenti, robusti ed efficienti dal punto di vista energetico.
In occasione dei festeggiamenti del 125° anno di ABB in Svizzera, nel 2016 circolerà una composizione di treni della flotta Allegra in veste ABB, che mostrerà i più importanti traguardi della storia di ABB. Allo stesso tempo si evidenzia la lunga collaborazione tra ABB e RhB. Il treno Allegra con brand ABB percorrerà il tragitto tra Landquart e Davos durante il WEF e, successivamente, l’intera rete ferroviaria svizzera.