La gestione del rischio è una componente fondamentale del sistema di gestione e indica il livello di rischio presente nei processi commerciali e nelle unità organizzative. Con la gestione del rischio, l'organizzazione ha a disposizione uno strumento a tutti i livelli per riconoscere tempestivamente i rischi e avviare misure volte a eliminarli, ridurli o affrontarli consapevolmente. La responsabilità per l'implementazione della gestione del rischio spetta, sia dal punto di vista strategico che operativo, e in maniera adeguata al livello, al management delle relative unità organizzative. A sostegno dell'implementazione metodica nei processi commerciali, si fa ricorso a un manager del rischio.
La gestione del rischio è integrata nei processi commerciali. Un continuativo monitoraggio e una costante analisi dei rischi e delle relative misure, sono un presupposto imprescindibile per il successo aziendale. Particolare attenzione è volta ai fattori di successo fondamentali e alle correlazioni tra i diversi rischi e le opportunità. I collaboratori di ABB Svizzera conoscono i rischi essenziali presenti nel loro ambiente e vengono sensibilizzati rispetto ai possibili pericoli legati al loro ambito di attività. ABB Svizzera da preferenza a quei fornitori che, tra le altre cose, attuano una gestione del rischio a lungo termine. Una gestione efficace del rischio è un presupposto fondamentale per il successo duraturo. ABB Svizzera rafforza in tal modo la propria competitività fornendo in aggiunta un contributo attivo alla società. Vengono rispettate le leggi e le altre prescrizioni riconosciute da ABB. ABB collabora in maniera aperta e attiva con le autorità, le associazioni e i gruppi interessati, perseguendo un rapporto basato sulla fiducia. Decisione della Direzione aziendale di ABB Svizzera in data 2015-01-01