Global site

Archiv Medienmitteilungen ABB Schweiz

  • ABB baut eine strategische Kooperation mit Boliden auf, um das kohlenstoffarme Kupfer des schwedischen Bergbau- und Metallunternehmens in ihren elektromagnetischen Rührwerken (EMS-Anlagen) und hocheffizienten Elektromotoren zu verwenden. Damit sollen die Treibhausgasemissionen reduziert und der Wandel zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft vorangetrieben werden. Die Partnerschaft mit

  • Die ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft geht mit den vorsaisonalen Tests im spanischen Valencia in ihre neunte Saison – für ABB ist es die erste als offizielle Lieferantin der Ladetechnologie. Elf Teams testen bis Freitag, 16. Dezember, auf dem Ricardo Tormo Circuit ihre 22 brandneuen Rennboliden der dritten Generation. Die fortschrittlichen, vollelektrischen Rennmaschinen symbolisieren die

  • ABB hat mit der National Director of Public Prosecution in Südafrika, dem U.S. Department of Justice, der U.S. Securities and Exchange Commission und der Bundesanwaltschaft in der Schweiz eine vollständige und endgültige Einigung über die verbleibenden Angelegenheiten in Zusammenhang mit dem im Jahr 2015 vergebenen Kusile-Projekt in Südafrika erzielt. ABB hofft, in naher Zukunft eine endgültige

  • ABB eröffnet heute offiziell ihre vollständig automatisierte und flexible Roboterfabrik in Kangqiao bei Shanghai (China). Die Investition in den 67'000 m2 grossen Produktions- und Forschungsstandort umfasst insgesamt 150 Millionen US-Dollar (1,1 Milliarden RMB). In dem Werk setzt ABB ihre eigenen digitalen und Automatisierungstechnologien ein, um Roboter der nächsten Generation herzustellen – auf

  • Die Energieeffizienz-Initiative zeigt in einem neuen Bericht, dass die Verbesserung der industriellen Energieeffizienz der schnellste und wirksamste Weg ist, um Energiekosten zu senken und Treibhausgasemissionen zu verringern. Der Bericht wurde vor dem Hintergrund des steigenden Drucks auf Unternehmen durch hohe Energiekosten und die Folgen des Klimawandels erstellt. Die

  • ABB geht eine strategische Partnerschaft mit Tallarna Ltd ein, einem Climate Tech Start-up mit Sitz in Grossbritannien, und erweitert damit ihr Portfolio an benutzerfreundlichen Energiemanagement-Lösungen. Tallarna hat mit Hilfe KI-gestützter Datenanalyse einen innovativen Ansatz für Projekte zur Dekarbonisierung von grossen Immobilienbeständen und Energieinfrastrukturen entwickelt. Eine einzige

  • ABB E-mobility, ein weltweit führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Pre-IPO-Privatplatzierung in Höhe von ca. 200 Mio. CHF für neu ausgegebene Aktien unterzeichnet hat, an der sich neue Minderheitsaktionäre beteiligen. Die Transaktion wird im vierten Quartal 2022 abgeschlossen werden. ABB E-mobility wird die Erlöse zur weiteren

  • ABB hat heute die neue Ladetechnologie präsentiert, die in der neunten Saison der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft zum Einsatz kommen wird. Dann übernimmt das Unternehmen seine neue Rolle als offizieller Lieferant der Ladetechnologie für die Rennserie. In Zusammenarbeit mit Ingenieuren des Motorsport-Dachverbands FIA und der Formel E hat ABB eine kompakte, zuverlässige und sichere Lösung zum

  • In der jüngsten Folge des Technologie-Podcasts von ABB kommt Peter Carlsson zu Wort, Gründer und CEO des ambitionierten europäischen Start-ups Northvolt, das sich der Nachhaltigkeit und kohlenstofffreien Energiespeicherung verschrieben hat. Vor seiner Tätigkeit bei Northvolt war Carlsson ein wichtiges Mitglied des Führungsteams, das Tesla auf seinem Weg vom Start-up zum Erneuerer der weltweiten

  • ABB hat ihre Familie der voll kompatiblen Machinery Drives mit dem neuen Frequenzumrichter ACS180 für Anwendungen bis zu 22 Kilowatt erweitert (kW) hat ABB seine Familie der voll kompatiblen Maschinenantriebe erweitert. Dieser einfach zu bedienende und kompakte Frequenzumrichter bietet Maschinenherstellern Zuverlässigkeit und Leistung. Der ACS180 wurde für Erstausrüster (OEM) und