定制解决方案

飞驰于雷蒂亚铁路上的多项瑞士创新

雷蒂亚铁路(RhB)取得的成功与ABB密不可分。可靠性、开拓精神和创新承诺是双方逾一个世纪以来合作关系的重要组成部分。随着对绿色交通要求的不断提高,ABB节能解决方案为铁路行业不断打造成功的未来。

雷蒂亚铁路(RhB)取得的成功与ABB密不可分。可靠性、开拓精神和创新承诺是双方逾一个世纪以来合作关系的重要组成部分。随着对绿色交通要求的不断提高,ABB节能解决方案为铁路行业不断打造成功的未来。

格劳宾登州的近代史与雷蒂亚铁路公司的历史紧密相连。雷蒂亚铁路公司的历史始于127年前。1889年9月29日,公司首辆列车在连接瑞士Landquart和Klosters的Landquart - Davos窄轨线路段投入运行,这也标志着其由远见、胆识和专业精神铸就的辉煌开创性事业的开端。随后数年里,雷蒂亚铁路公司建成了几乎覆盖整个格劳宾登州的轨道系统——这条无与伦比的铁路线沿途遍布壮观景色,对该州旅游业的发展做出了重大贡献。线路时而沿着阿尔布拉(Albula)山谷的险峻峡谷前行,时而穿行于阿尔卑斯高原伯尔尼纳(Bernina)山口的崎岖乡村,时至今日,这段安全的旅程仍令世界各地的游客神往。2008年,雷蒂亚铁路阿尔布拉─伯尔尼纳段被列入联合国教科文组织世界文化遗产目录,这也是对开拓者们最好的馈赠。

空前的技术和人员要求

雷蒂亚的红色列车在全长384公里的铁轨上行驶,全年无休,需要经过无尽的弯道、隧道和高架铁路,翻越高峰,也穿过深谷。格劳宾登州的地形和气候条件对铁路基础设施和轨道车辆提出了巨大挑战,因此,雷蒂亚铁路公司与ABB的合作很早便开始了。雷蒂亚铁路通向Lower Engadin的路段早在1913年已实现电气化,也是最早投运的使用交流电的路线之一。自那时起,ABB或其前身BBC和机械制造商Maschinenfabrik Oerlikon为其动力装置提供了几乎所有相关的电气设备以及轨道供电系统的主要部分。

超越百年的成功合作

与雷蒂亚铁路公司超过百年的合作从一定程度上为ABB成为世界领先的轨道交通领域电气设备供应商奠定了基础。今年,涂装ABB标识和标语的Allegra号列车为ABB的125周年庆祝活动拉开帷幕,向外界展示这一具有历史意义的铁路领域合作。

Allegra列车组包括15辆由轨道车辆制造商Stadler Rail于2010至2011年交付的动车组列车。ABB与Stadler Rail的密切合作已超过十年。几乎所有Stadler Rail的列车均配备了ABB牵引变流器和变压器。由ABB组件驱动的最先进列车不仅运行于格劳宾登州,在瑞士其他地区以及美国、挪威和俄罗斯等其他国家均可发现它们的身影。

对于极具挑战性的雷蒂亚铁路网,ABB为其开发了包括牵引变流器和变压器在内的创新节能传动解决方案。伯尔尼纳山口海拔2253米,是列车穿行的最高高山露天道口,雷蒂亚铁路公司的列车全年穿行于此。其露天铁路路线包括欧洲最陡峭的粘着式铁路路段,加上狭窄的弯道,这对列车设计和传动系统提出了极具挑战的要求。例如,在冬季,接触网系统通常会被冰雪覆盖;在旅游需求旺季,Allegra列车必须拉动更多额外车厢;另一项特别的挑战在于,雷蒂亚铁路公司铁路网使用两种不同的电力系统——伯尔尼纳路段使用直流电,而其余部分则使用交流电。

来自图尔吉工厂的定制解决方案

ABB在图尔吉工厂研发和制造定制牵引传动设备,以满足这些全新Allegra列车的特殊规格要求,该传动解决方案中的牵引变压器则由ABB日内瓦工厂负责生产制造。专门为雷蒂亚铁路公司研发的创新传动解决方案目前应用于伯尔尼纳路线和该公司铁路网的其余路线。如今,列车可以从Chur行驶到Poschiavo而无需更换动力装置,这在过去是不可能的。ABB的定制解决方案基于成熟的功率模块设计,为可靠的铁路运输做出了重大贡献。另外,该传动系统十分节能:列车下降到山谷期间,制动能量回馈电网,随后,这些电力可供同一系统下的列车爬升使用。

ABB在轨道交通领域的专业知识由来已久。同时,ABB对功率半导体元件等主要技术进行了系统升级,确保它们更高效、更可靠。这些创新不仅用于轨道车辆,也用于铁路基础设施。例如,两座分别位于Landquart和Bever的额定功率20兆伏安(MVA)的换流站便使用了ABB技术。这项具有低维护需求的技术将国家主电网50 赫兹的电力转换为铁路所需的16 赫兹。这些具有前瞻性的ABB解决方案为提高基础设施的环保性做出了重大贡献。

什么是牵引变流器?

牵引变流器将接触网系统或柴油发电机发出的电能通过牵引变流器将其转换为交流电,驱动具有低维护需求的交流电机。传动系统供应电机的电量可无极调整。ABB伦茨堡工厂生产的电力电子器件,比如功率半导体元件,应用于变流过程。牵引变流器可以连续增加供给电动机的电力,实现高效、便捷的加速。根据设计,牵引变流器还可以将电机制动过程产生的电力回馈给接触网供电系统。

Select region / language