深圳ABB新能源系统有限公司

深圳ABB新能源系统有限公司位于光明新区宏发高新技术产业园,成立于2010年,并在2013年正式成为ABB集团旗下企业。公司专注于可再生能源产品的专业研发、制造、销售和服务,目前拥有太阳能逆变器和电动汽车充电基础设施两大核心业务。

深圳ABB新能源系统有限公司拥有约9,000平方米的生产和办公区域。公司先后通过了ISO9001:2008 质量管理体系认证,14001:2004 环境管理体系认证,OHSAS 18001:2007 职业安全及健康管理体系认证。

我们拥有完整的太阳能逆变器产品组合,包括集中型逆变器、组串式逆变器等,可提供交钥匙工程站点解决方案,相关软件,监控和通讯系统,以及完善的服务体系,例如客户培训、备品备件、系统维护、改造和升级。除了保持目前的产品供应,ABB还将继续开发业内领先的逆变器、监控和集成能源存储解决方案,以满足中国市场不断增长的需求。

得益于ABB在太阳能领域的专业知识和大量业务经验积累,卓越的技术能力和良好的运营体系,我们全力为客户提供创新、可靠、高效的解决方案以及一流的优质服务,在降低运营成本的同时,保障太阳能逆变设备在全生命周期内的优质表现。

为满足全球不断增长的对电动汽车充电基础设施的需求,ABB提供直流快速充电机、壁挂式直流充电机等设备,以及基于网络的电动汽车充电基础设施管理工具和一站式服务。

我们推出了符合2015年新国标的通用型大功率直流快速充电机Terra 53 Ze,面向国内公共充电站、电动汽车车队、高速公路服务区等商业用户,能够为电动乘用车及部分电动中巴和物流用车提供快捷充电服务。我们与我国相关自主品牌和地方市政开展了多个试点项目。2014年,ABB与深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司达成战略合作协议向其DENZA腾势电动汽车提供壁挂式家用直流快速充电机。

所有ABB充电装置都享有基于互联网连接的联网服务,使客户轻松将其充电机接入不同软件系统,包括后台管理系统、支付平台、智能电网系统。这样就可实现远程协助,定制故障诊断、排除和维修,远程更新和升级。这是基于开放行业接口的可靠安全连接解决方案,极具成本效益并能满足未来连接需求。

联系我们

公司总经理: Richard Suurland

企业传播/推广部联络人:聂斯思

地址:
深圳市光明新区宏发高新技术产业园1栋A座 邮编:518132

电话: 0755-2138 6669
传真: 0755-2138 6635

Select region / language